LinuxでUSBメモリをアクセスするとスキャンしますか?って聞かれます

LinuxでWindows7でフォーマットしたUSBメモリやSDカードを使用して
再びWindowsパソコンに戻すと「スキャンしますか?」というメッセージが出ます。

スキャンしても、しなくても特段問題なさそうですけど
なぜこの表示がでるんでしょうか?

一応以下のコマンドでマウントしてます。
mount -t vfat /dev/sda1 /media

気持ち悪いので毎回スキャンしてますけども。。。

Parents
  • 物によってわたくしもKirinさんと同じようなことになる場合がありました、
    スキャンさせると、べつにエラーにはなってないですよね、
    もしかすると、SDカード読み取り器を変えてみるのはどうですか、あるいはWindowsに合ったドライバ更新とか
    見過ごしているのが、昔のSDカード読み取り器が2Gまでしか対応しておらず、認識しないとか、1000円程度でUSB3の最新のものが入手可能なので、購入してみるのも手かなと思います。
  • Kirinさん
    失礼しました、SDカードじゃなくてUSBメモリでしたね、ごめんなさい。
Reply Children
No Data