LinuxでUSBメモリをアクセスするとスキャンしますか?って聞かれます

LinuxでWindows7でフォーマットしたUSBメモリやSDカードを使用して
再びWindowsパソコンに戻すと「スキャンしますか?」というメッセージが出ます。

スキャンしても、しなくても特段問題なさそうですけど
なぜこの表示がでるんでしょうか?

一応以下のコマンドでマウントしてます。
mount -t vfat /dev/sda1 /media

気持ち悪いので毎回スキャンしてますけども。。。

Parents
  • わわいです
    むかし、Windowsでアクセスしたフロッピーが他機種では読めなくなる、ということが話題になったことがありまして、これはWindowsが勝手にMBRを書き換えてしまう、ってのが原因でした。
    今の時代でも、USBメモリやらなんやらでそこら辺のセクタでスキャン済かどうかのデータを書き込んでいるんかもしれませんねー
  • わわいさん
    なるほど、Windowsが悪さ(笑)をしているんですね。
    FATなので、そう難しいセクタ構成になっているわけでもないし、記録できる情報も限られていますし、何してるんだろーなって感じです。
    一度スキャンさえすれば文句言われないので、スキャンしてますけど・・・・
Reply
  • わわいさん
    なるほど、Windowsが悪さ(笑)をしているんですね。
    FATなので、そう難しいセクタ構成になっているわけでもないし、記録できる情報も限られていますし、何してるんだろーなって感じです。
    一度スキャンさえすれば文句言われないので、スキャンしてますけど・・・・
Children
No Data