LinuxでUSBメモリをアクセスするとスキャンしますか?って聞かれます

LinuxでWindows7でフォーマットしたUSBメモリやSDカードを使用して
再びWindowsパソコンに戻すと「スキャンしますか?」というメッセージが出ます。

スキャンしても、しなくても特段問題なさそうですけど
なぜこの表示がでるんでしょうか?

一応以下のコマンドでマウントしてます。
mount -t vfat /dev/sda1 /media

気持ち悪いので毎回スキャンしてますけども。。。

Parents
  • Kirinさん
    ほやです。

    あまり遭遇しませんが、Windowsの世界ではこの手の「修復」が初期化になってしまう場合があり実際痛い目にも逢っているので、私の場合は「スキャンしないで続行」を迷わず選ぶことにしています。

    真面目にunmountしていてもメッセージが出る場合は、一旦Windowsに挿してから「安全に取り外す」をやってやれば解消できる事も多いみたいですよ。
  • IKUZOさん
    SDカードでもUSBメモリでも一緒で、linuxが何かしているのか、何か足りないのかって感じです。T_T
  • linuxでしたね
    Windowsと思っていました、私の場合はWindowsで最近遭遇したので読み取り器を購入しましたが、linuxの場合はどうだろう。
  • IKUZOさん

    そうなんです。Linuxなんです。

    Windowsで書き込み中に抜いたり、正常に操作しないと出ることもあるので、
    このメッセージが出ると、何かいけない状態になっているのかなと、ドキドキしちゃいますよね。

    Linuxではこの手のメッセージは見たことないので、Windowsだけの問題?!

Reply
  • IKUZOさん

    そうなんです。Linuxなんです。

    Windowsで書き込み中に抜いたり、正常に操作しないと出ることもあるので、
    このメッセージが出ると、何かいけない状態になっているのかなと、ドキドキしちゃいますよね。

    Linuxではこの手のメッセージは見たことないので、Windowsだけの問題?!

Children
No Data