LinuxでWindows7でフォーマットしたUSBメモリやSDカードを使用して再びWindowsパソコンに戻すと「スキャンしますか?」というメッセージが出ます。
スキャンしても、しなくても特段問題なさそうですけどなぜこの表示がでるんでしょうか?
一応以下のコマンドでマウントしてます。mount -t vfat /dev/sda1 /media
気持ち悪いので毎回スキャンしてますけども。。。
Kirinさん
ほやです。> どこにフラグが付くんですかねーたぶんこれです→ https://www.raymond.cc/blog/manually-reset-or-clear-dirty-bit-in-windows-without-chkdsk/
ほやさん 情報ありがとうございます。 まさかボリュームを使って管理していたとは、脱帽ものですね。
ps >どこにフラグが付くんですかねー これはタイポで、ホントは「どこかに」のつもりでした。こんなつぶやきに答えてくれたほやさんすごい!
IKUZOさん うーん。工業用も通常品もフォーマットすれば違いはないはずですけれども、IKUZOさんのところで使われているSDは何か特殊な拡張機能がはいっているんですかね?