昔使っていた環境を持ってきてコンパイルしたところ
F0563430:The total section size exceeded the limit
のメッセージが表示され、mot ファイルが作成されません。
同じ時期の他の環境(これも昔使ってた別のもの)を持ってきてコンパイルすると、このエラーにはならず、mot ファイルが出力されます。
コンパイラのライセンスは、ライセンスマネージャーにて確認(登録)しています。
どなたか、回避方法を教えてください。
seven さんほや です。こんにちは。
ライセンスマネージャに登録されたライセンスと、プロジェクトが実際使っているコンパイラの世代が合わないんじゃないですかね。それにしてもなぜRZフォーラム...
すいません、投稿先を間違えました。
(RZは今、使用していて..... RXに上げているつもりでした。)
アドバイス、ありがとうございます。
確かに、コンパイラの設定が ”最新の...”になっていて、ライセンスとあっていませんでした。
無事、解決できました。
ありがとうございました。