e2studioを使って、GRMANGOのプログラムを書いています。
OPENCVを使用したいと思い、includeしコンパイルもできたんですが、
undefinedとエラーが出て関数が使えません。
includeする方法、アドバイスいただけますでしょうか。
こんにちは、tomomasaさん
OpenCVを用いたサンプルソフトは、RZ/A2M 2D Barcode Package (R01AN4487)に同梱されています。
ただし、このサンプルコードはRZ/A2M Evaluation Board Kit用のソフトであるため、以下のファイルを変更する必要があります。
ご参照ください。
LUさん、ありがとうございます。
RZ/A2M 2D Barcode Package (R01AN4487)に同梱されているOPENCVのサンプルプログラムが見つからないんですが、
URLは以下であってますでしょうか
www.renesas.com/.../rza2m-group-rza2m-2d-barcode-package-sample-code
tomomasaさん、こんにちは
RZ/A2M 2D Barcode Package (R01AN4487)に同梱されているプログラムは確かにこのリンクです。
RZ/A2M Group RZ/A2M 2D Barcode Package - Sample Code | Renesas
但し、同梱されているサンプルはopencvのサンプルプログラムではありません。RZ/A2M 2D Barcode アプリケーションノート(R01AN4487JJ0108)をご参照ください。
また、GR-MANGOでopencvを使用したいなら、Arm Mbedのウェブサイトにopencvを使った、マスクなし検出デモもあります。(No.24 sample_24_facedetection.cpp)
RZ_A2M_Mbed_samples - Example programs for GR-MANGO | Mbed
何度も同じ質問申し訳ありません。同封されているというのはどういった事でしょうか。
MbedでOPENCVは動いたのですが、MbedOSが重く動作が遅いので、そちらは断念しました。
ちなみに、
RZ/A2M Evaluation Board Kit用サンプルプログラムの一覧にOPENCVに該当するものありますでしょうか。
www.renesas.com/.../rza2m-evaluation-board-kit
RZ/A2M 2D Barcode Package (R01AN4487)中の構造は2D バーコードサンプルプログラムフォルダをご参考ください。・RZ/A2M グループRZ/A2M 2D Barcode Package V1.08 リリースノート(R01AN4487JJ0108)開発者は通常のプロジェクトでDRPを簡単に使用できるために、ルネサスはOpenCVライブラリと同様の機能とインターフェイスDRPライブラリを備えています。・RZ/A2Mグループ DRP Library ユーザーズマニュアル (R01US0367)なので、RZ/A2M Barcode Package(EBK)を使い、opencvのライブラリが利用できます。但し、OPENCVに該当するものは特にありません。
また、RZ/A2M Software package内のいくつかのプロジェクトはC言語のプロジェクトになっています。OpenCVはC++で整備されたミドルウェアです。そのため、C言語のプロジェクトにOpenCVを追加してもコンパイルは成功しません。2D barcode packageでは、OpenCVと同様にC++で整備されたミドルウェア(ZXing)を使用しています。そのため、2D barcode package内のプロジェクトからZXingを削除し、その代わりにOpenCVを組み込むと、比較的簡単にOpenCVの実装ができると考え、提案いたしました。
LUさん、たくさんご指導いただきありがとうございます!
ただ、OPENCVの実装上手くできませんでした。。。今回はいったん諦めようと思います。