■Renesas Starter Kit+ for RZ/A1H Installer V.2.02を下記URLより取得してインストールしました。
https://www.renesas.com/us/ja/document/renesas-starter-kit-rza1h-installer-v202?language=en
圧縮ファイルを解凍して下記フォルダー内のsetup.exeを実行しました、
REN_rskrza1-v2_02__20140507\rskrza1-v2_02
■インストールはとどこおりなく完了し、Ecripse for DS-5を起動して、下記の
サンプルプロジェクトをインポートしました。
\SampleCode\RZ_A1H_Tutorial_RSK
■その後ビルドを試みるも、
**** プロジェクト RZ_A1H_Tutorial_RSK の構成 Debug の ビルド ****
プロジェクト RZ_A1H_Tutorial_RSK 用にビルドするものはありません
なるメッセージが表示され、ビルドが実行されません。
■プロジェクトのプロパティで<C/C++ビルド>の<設定>を見てみたところ
Orphaned configuration. No base extension cfg exists for com.renesas.cdt.rz.debug.configuration
なる警告が出ており推測するにツールチェインが正しく登録されていないのではと
おもっています。ツール設定のタブには何も表示されていません。
インストール時にはKPITのツールチェインをインストーラーの指示通りに実行しました、
何か情報いただければありがたいです。
suzuki さんほや です。こんにちは。
eclipseに互換性のないプロジェクトを喰わせるとOrphaned何とかが出ます。(何だかよく分からないプラグインが要求されてるみたいだけど、それ何?って言われてる状態)DS-5用のプロジェクトじゃないものなら、そのままインポートできないのでDS-5で作ったプロジェクトの中にソースファイルを放り込んでビルドするとかしないといけないのでは。DS-5にプロジェクトのコンバータ機能があるなら、それを通せば良いのですが。> インストール時にはKPITのツールチェインをインストーラーの指示通りに実行しましたGCCですよね。ARMコンパイラ用の記述に修正しないといけないのでは。何しようとしているのかちょっと分かりませんでした...
e² studio(2021-04とか)にKPIT toolchain (16.01)を登録して、”GNUARM-NONE/RZ(DS-5) project conversion ...” を通してサンプルプロジェクトをインポートしたらビルドできそうです。そっちの方が早いかも。ソースの記述がGCC5向けなので、もうちょっと新しいGCC(8とか9とか)でビルドするにはソースを直す必要がありそうです。