RZ Starter KitのEcripse for DS-5でビルドできません

■Renesas Starter Kit+ for RZ/A1H Installer V.2.02を下記URLより取得してインストールしました。

https://www.renesas.com/us/ja/document/renesas-starter-kit-rza1h-installer-v202?language=en

圧縮ファイルを解凍して下記フォルダー内のsetup.exeを実行しました、

REN_rskrza1-v2_02__20140507\rskrza1-v2_02

インストールはとどこおりなく完了し、Ecripse for DS-5を起動して、下記の

サンプルプロジェクトをインポートしました。

\SampleCode\RZ_A1H_Tutorial_RSK

その後ビルドを試みるも、

**** プロジェクト RZ_A1H_Tutorial_RSK の構成 Debug の ビルド ****

プロジェクト RZ_A1H_Tutorial_RSK 用にビルドするものはありません

なるメッセージが表示され、ビルドが実行されません。

■プロジェクトのプロパティで<C/C++ビルド>の<設定>を見てみたところ

Orphaned configuration. No base extension cfg exists for com.renesas.cdt.rz.debug.configuration

なる警告が出ており推測するにツールチェインが正しく登録されていないのではと

おもっています。ツール設定のタブには何も表示されていません。

インストール時にはKPITのツールチェインをインストーラーの指示通りに実行しました、

何か情報いただければありがたいです。

Parents
  • suzuki さん
    ほや です。こんにちは。

    eclipseに互換性のないプロジェクトを喰わせるとOrphaned何とかが出ます。(何だかよく分からないプラグインが要求されてるみたいだけど、それ何?って言われてる状態)

    DS-5用のプロジェクトじゃないものなら、そのままインポートできないのでDS-5で作ったプロジェクトの中にソースファイルを放り込んでビルドするとかしないといけないのでは。
    DS-5にプロジェクトのコンバータ機能があるなら、それを通せば良いのですが。

    > インストール時にはKPITのツールチェインをインストーラーの指示通りに実行しました
    GCCですよね。ARMコンパイラ用の記述に修正しないといけないのでは。

    何しようとしているのかちょっと分かりませんでした...

  • e² studio(2021-04とか)にKPIT toolchain (16.01)を登録して、”GNUARM-NONE/RZ(DS-5) project conversion ...” を通してサンプルプロジェクトをインポートしたらビルドできそうです。
    そっちの方が早いかも。
    ソースの記述がGCC5向けなので、もうちょっと新しいGCC(8とか9とか)でビルドするにはソースを直す必要がありそうです。

Reply
  • e² studio(2021-04とか)にKPIT toolchain (16.01)を登録して、”GNUARM-NONE/RZ(DS-5) project conversion ...” を通してサンプルプロジェクトをインポートしたらビルドできそうです。
    そっちの方が早いかも。
    ソースの記述がGCC5向けなので、もうちょっと新しいGCC(8とか9とか)でビルドするにはソースを直す必要がありそうです。

Children
No Data