はじめまして
おのみちと申します。
RZ/A2Mでカメラ画像データの保存先にHYPER_FLASHを検討しております。
しかし、hyper_Flashへの書き込み方法が良くわからないためご教授頂ければと思います。
現在、確認できていること
①HYPER_RAMの使用法は以下より確認できました。
RZ/A2M Simple Applications Package V8.20 内のrza2m_drp_dynamic_sample3_freertos_gcc,
HYPERFLASHからのブート例 rza2m_hyperbus_boot_sample_osless_gcc
②HYPERBUSコントローラの使用法も確認し、2バイトアクセスの必要性も理解しております。
RZ/A2Mグループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編:www.renesas.com/.../rza2m-group-users-manual-hardware
上記画像における、第4コマンド部分で画像をRAM上からFLASHに転送しようとしております。
このような記述を行っているのですが、正しい記述なのでしょうか?
それとも、使い方自体間違っているのでしょうか?
自分の中でも整理ができていない状態ですが、アドバイスを含めご意見を頂ければと思います。