こんにちは。NoMaYです。e2 studioのリリースノートを見ていたところ、ふと目に留まったのですけど、RZ/GもFSPが使えるのかな、、、(つまり、オーバー1GHz(64bitコア含む)のデュアルコアやクアッドコアのCortex-A搭載MPUをLinux無しで使えるということなのかな、、、)e² studio 2022-01 (R20220106-1410) Release NoteR20UT5076EG0100 Rev.1.00 Jan. 11. 2022www2.renesas.eu/_custom/software/ree_eclipse/e2studio8/docs/releasenotes/2022_01/releasenote.pdf画面コピー[関連リンク]RZ/Gシリーズ 製品ページwww.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/rz-cortex-a-mpus/rzg-linux-platform[追記]私はRX,RL78,RH850の分しかインストールしなかったのですが、今は再度インストールする気はしなくて、、、
> 私はRX,RL78,RH850の分しかインストールしなかったのですが、今は再度インストールする気はしなくて、、、Help -> Install New Device Family を使うと...
ほや さん、こんにちは。NoMaYです。> Help -> Install New Device Family > を使うと...リプライありがとうございます。What's newにも出ていますね。後日、試してみようと思います。
こんにちは。NoMaYです。結局のところまだe2 studioで試してはいないのですが、以下のドキュメントがあったので中を覗いて気付いたのは、あぁっ、一緒に搭載されているCortex-M33向けのもののこと、だったのかな、ということでした、、、RZ/G2L, G2LC, G2UL Release Note for RZ/G2L Flexible Software Package V1.1.0R01AN5985EJ0110 Rev.1.10 Pages 4 Apr.27.22www.renesas.com/jp/ja/document/apn/release-note-for-rzg2l-flexible-software-package-v100「IntroductionThis is the release note for RZ/G2L Flexible Software Package V1.0 running on Arm® Cortex®-M33 core of RZ/G2L.」
こんにちは。NoMaYです。他方で、RZ/T2Mという、最大動作周波数800MHzのArm® Cortex®-R52のデュアルコアMCUが広報されていましたね。(32bitコアですけれども。) こちらは、モノホンの、Linux無しで使う800MHzデュアルコア品ですね。(こちらの FSP は 800MHzコア 向けですね。(というか、そもそも違う種類のサブコアは無いのですから。))サーボモータの高速かつ高精度な制御を可能にする、ルネサスとして最もハイエンドなモータ制御用MPU「RZ/T2M」を発売www.renesas.com/jp/ja/about/press-room/renesas-releases-its-highest-performance-rzt2m-motor-control-mpu-enabling-fast-high-precisionサーボモータの高速かつ高精度な制御を可能にする ルネサス RZ/T2Mグループ (パンフレット)www.renesas.com/jp/ja/document/fly/renesas-rzt2m-group画面コピーRZ/T2M Getting Started with Flexible Software Package (Application Note)www.renesas.com/jp/ja/document/apn/rzt2m-getting-started-flexible-software-package画面コピー[追記]無線機能内蔵品とかも作ったりすることになるのかな、、、車載半導体日本電産の半導体戦略は、半導体メーカーに「作りたい」と思わせること2022年06月08日 06時00分 公開 [齊藤由希,MONOist]monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2206/08/news061.html画面コピー
こんにちは。NoMaYです。ウェブで調べ物をしていて気付いたのですが、RZ/T2Mでも使うことが来るTOPPERS-Pro/FMP3が販売されているようですね。ちょっと気になったのですけれども、μITRONというと割り込み処理にOS管理用コードを埋め込む必要があったりする使い勝手になるようなのですけれども、FSPとは一緒に使えるのかな?(FSPはAzureRTOSやFreeRTOSを前提にしているかと思うのだけれども。) そういうとこ、広報に書かないのは、そんなこと、気にしてないから?ユビキタスAI、ルネサス社の最新プロセッサRZ/T2Mグループに対応したマルチコア向け「TOPPERS-Pro/FMP3」を6月7日に販売開始www.ubiquitous-ai.com/news/2022/003426.html[追記]といっても、FSPが使えるほどFSPのことを知っているわけでは無い、のでしたけれども、、、
こんにちは。NoMaYです。こっちは1GHz 64bitコア Cortex-A搭載MPUをLinux無しで使える本物のFSPが対応しているようです。正直なところ、ほぼRXマイコンユーザどまりの私には余りにも敷居が高すぎますが、まずはLチカプログラムをビルド出来るかな?あたりからでしょうか、、、(たぶんボードには手が届かないと思うのです、、、もともとLCDを使った実務の経験も無いことですし、、、) (少しRZ/A1Lを触ったことはあって部屋のどこかにはJ-LINK EDUぐらいはありますが、、、)高精細HMIと高速起動の両立を実現する、RTOSベースの1GHz動作64ビットMPU「RZ/A3UL」を発売www.renesas.com/jp/ja/about/press-room/renesas-unveils-powerful-1ghz-rza3ul-%36%34-bit-mpus-rtos-support-enable-high-definition-hmi-and-quick↑Rulzの投稿システムのバグで正しいURLを書けません。***と伏字になってしまっている部分は半角の 64 です↑苦肉の策で半角の 64 を %36%34 としてみましたが今時のブラウザならどれでも大丈夫でしょうかねブログ:優れたコストパフォーマンスで、効率的な製品展開が容易なMPU RZ/A3ULwww.renesas.com/jp/ja/blogs/rza3ul-mpu-enables-efficient-product-deployment-excellent-cost-performance[追記]Lチカは、これに従って、ですかね。RZ/A3UL Getting Started with RZ/A Flexible Software Packagewww.renesas.com/jp/ja/document/qsg/getting-started-rza-flexible-software-package-v100#page=21「4. Tutorial: Your First RZ MPU Project - Blinky」
こんにちは。NoMaYです。e2 studio 2022-07でRZファミリの開発環境を追加インストールしようとしたのですけれども、以下の画面コピーの5、6、7枚目の画面で頓挫、、、(一応カタログ上は機能があれど、まともには動かない、毎度のe2 studioの日常風景ですね、、、) さて、どうしたものか、、、(もうテンションはダダ下がりですけれども、、、)以下、e2 studioの画面コピーです。時間は掛かれども進んでは行ったけれども、、、これにはどう対処してよいのか分からない、、、上記の最後の画面のDetailsメッセージは以下の通り
Cannot complete the install because of a conflicting dependency. Software being installed: Renesas Smart Configurator for RZ 22.4.0.v20220321-0927 (com.renesas.e2studio.tools.smartconfigurator.rz.feature.feature.group 22.4.0.v20220321-0927) Software currently installed: Renesas Smart Configurator for RX 22.7.0.v20220622-1216 (com.renesas.e2studio.tools.smartconfigurator.rx.feature.feature.group 22.7.0.v20220622-1216) Only one of the following can be installed at once: FreeRTOS Object Configuration 1.0.111.v20220614-1031 (com.renesas.smc.tools.swcomponent.rtosconfigurator.freertos.object 1.0.111.v20220614-1031) FreeRTOS Object Configuration 1.0.110.v20220210-1627 (com.renesas.smc.tools.swcomponent.rtosconfigurator.freertos.object 1.0.110.v20220210-1627) Cannot satisfy dependency: From: Renesas Smart Configurator for RX 22.7.0.v20220622-1216 (com.renesas.e2studio.tools.smartconfigurator.rx.feature.feature.group 22.7.0.v20220622-1216) To: org.eclipse.equinox.p2.iu; com.renesas.smc.tools.swcomponent.rtosconfigurator.freertos.object [1.0.111.v20220614-1031,1.0.111.v20220614-1031] Cannot satisfy dependency: From: Renesas Smart Configurator for RZ 22.4.0.v20220321-0927 (com.renesas.e2studio.tools.smartconfigurator.rz.feature.feature.group 22.4.0.v20220321-0927) To: org.eclipse.equinox.p2.iu; com.renesas.smc.tools.swcomponent.rtosconfigurator.freertos.object [1.0.110.v20220210-1627,1.0.110.v20220210-1627]
> これにはどう対処してよいのか分からない、、、大抵は二番目を選べば良いのですが、この場合は今あるプラグインを抜かなくてもいいはずなので、最初のやつを選ぶか三番目でInstall fewerだけチェックを入れるかどちらかだと思われ。インストーラがあるならインストーラ(現在インストールされているバージョンのもの)を使ってやった方が無難。最後に出ているconflictうんぬんは、サーバ上のプラグインと今インストールされているプラグインのバージョンが違うから出ているものですが、インストーラを使った場合はその食い違いはないはずなので。時間が掛かる件:恐らくconflictを検知したため「他にもっと適合するバージョンがあるかもしれない」と捜索を始めてしまったから余計時間が掛かっているのだと考えます。(QEの時に時間が掛かったのも多分それです)e2studio.iniに -Declipse.p2.mirrors=false を追加すると早くなるかもしれません。(参考) https://stackoverflow.com/questions/4435092/eclipse-online-access-extremely-slow-cannot-complete-updates-or-install-new-sof
ほや さん、こんにちは。NoMaYです。リプライありがとうございます。今回は、e2 studio 2022-07のインストーラを再実行して、インストール内容を追加することにしました。なお、その場合でも、J-Link関連でプラグインのコンフリクトエラーが出ましたので、J-Link関連のプラグインのインストールは保留しました。逆に、RZ/A3UL Getting Started with RZ/A Flexible Software Packageのドキュメントによると特別に追加しないといけないプラグインがあるようでしたので、それをインストールしました。そのドキュメントによるとe2 studioのプラグインのインストール以外にRZ/A FSP Packというものも別途インストールする必要があるとのことでしたので、それもインストールしました。以下、e2 studioのインストーラとRZ/A FSP Packのインストーラの画面コピーです。(全ての画面では無いです。)e2 studio 2022-07のインストーラを再実行RZ/A FSP Pack V1.0.0のインストーラを実行
FSPの追加インストール方法はここにまとめられています。e² studio にFSPをインストールする方法https://ja-support.renesas.com/knowledgeBase/20612465> その場合でも、J-Link関連でプラグインのコンフリクトエラーが出ましたので、ARM系以外を先にインストールするとそうなるのですね。J-Linkのプラグイン外したらJ-Linkでデバッグできなくなるのでは…