こんにちは。NoMaYです。e2 studioのリリースノートを見ていたところ、ふと目に留まったのですけど、RZ/GもFSPが使えるのかな、、、(つまり、オーバー1GHz(64bitコア含む)のデュアルコアやクアッドコアのCortex-A搭載MPUをLinux無しで使えるということなのかな、、、)e² studio 2022-01 (R20220106-1410) Release NoteR20UT5076EG0100 Rev.1.00 Jan. 11. 2022www2.renesas.eu/_custom/software/ree_eclipse/e2studio8/docs/releasenotes/2022_01/releasenote.pdf画面コピー[関連リンク]RZ/Gシリーズ 製品ページwww.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/rz-cortex-a-mpus/rzg-linux-platform[追記]私はRX,RL78,RH850の分しかインストールしなかったのですが、今は再度インストールする気はしなくて、、、
ほや さん、こんにちは。NoMaYです。リプライありがとうございます。今回は、e2 studio 2022-07のインストーラを再実行して、インストール内容を追加することにしました。なお、その場合でも、J-Link関連でプラグインのコンフリクトエラーが出ましたので、J-Link関連のプラグインのインストールは保留しました。逆に、RZ/A3UL Getting Started with RZ/A Flexible Software Packageのドキュメントによると特別に追加しないといけないプラグインがあるようでしたので、それをインストールしました。そのドキュメントによるとe2 studioのプラグインのインストール以外にRZ/A FSP Packというものも別途インストールする必要があるとのことでしたので、それもインストールしました。以下、e2 studioのインストーラとRZ/A FSP Packのインストーラの画面コピーです。(全ての画面では無いです。)e2 studio 2022-07のインストーラを再実行RZ/A FSP Pack V1.0.0のインストーラを実行
FSPの追加インストール方法はここにまとめられています。e² studio にFSPをインストールする方法https://ja-support.renesas.com/knowledgeBase/20612465> その場合でも、J-Link関連でプラグインのコンフリクトエラーが出ましたので、ARM系以外を先にインストールするとそうなるのですね。J-Linkのプラグイン外したらJ-Linkでデバッグできなくなるのでは…
ほや さん、こんにちは。NoMaYです。情報ありがとうございました。ちなみに、RZ/A FSP Packに関してはRZA_FSP_Packs_v1.0.0.exeというインストーラが用意されていて実行するだけで済みました。それから、どのみち評価ボードが手元にありませんので、J-Linkの件は後回しで特に差し支え無いです。そもそも、部屋のどかにあるはずの個人ユーザ向けJ-LinkがAarch64でも使えるのか分かっていない(まだ調べていない)のと、実は調べてみたら評価ボードのお値段は予想を上回るお値段だったですし、ちゃんとしたJ-Linkを買わないといけないとなったら、合計で10万円を軽く超えてしまったりするものですし、、、