こんにちは、rainです
現在下記の環境で開発しております。
開発環境:e2studio 4.0.1.007
デバッガ:J-Link
ビルド、コンパイル:KPIT GNUARM-NONE-EABI Toolchain 14.02
言語:C++
e2studioでビルドは成功し、「実行」→「デバッグの構成」→「デバッグ」を行うと、vectors.sのブレークポイントで止まります。
ここまでは良いのですが、その後「再開」でデバッグを実行しても、プログラムが開始しません(昨日までは問題なくプログラムが動作したのですが...)。
コンソールには下記のような表示があります。
[Thread 1.1] #1 stopped.0xffff39a0 in ?? ()
またその上の画面には「0xffff39a0に対して使用できるソースがありません」と表示されています。
プログラムはLEDを点滅させる簡単なものです。
解決方法をご教授頂ければ幸いです。
rain さんほや です。こんにちは。
> 「0xffff39a0に対して使用できるソースがありません」と表示されています。ソースに書かれたコードの範囲外のアドレスに飛んでしまったのであれば、そのメッセージの通りの事が起きているのだと思います。デバッガが止まった時点では未定義命令などの例外にハマった後なのでデバッグは継続できないし、コールスタック(呼び出された関数名のリスト)も残っていないかもしれません(残っていたらまずそれを見るべきです)。変なアドレスに飛んでしまうのはどの辺りからなのか、とか動くはずのサンプルプロジェクトが正常に動くか、とか地道に確認して問題の要因を絞り込むしかないのでは。
ほやさん
返信ありがとうございます。
とりまサンプルプロジェクトをステップ実行してどこからおかしくなるのか調べようと思います。