はじめまして。
現在Renesas Starter Kit + for RZ/A1Hにて動作するサンプルプロジェクトを自社RZ/A1Mを搭載した基板へ移植を
試みています。
サンプルプロジェクトは下記から取得しました。
https://www.renesas.com/us/ja/products/microcontrollers-microprocessors/rz-cortex-a-mpus/rza1h-starter-kit-plus-renesas-starter-kit-rza1h
この中の"RZA1H_Sample\src\renesas\application\inc"フォルダー配下のmcu_board_select.hにて
#define TARGET_RZA1 (TARGET_RZA1H) から
#define TARGET_RZA1 (TARGET_RZA1M) へ変更しました。
#define TARGET_BOARD (TARGET_BOARD_RSK)はこのままとしています。
この状態でビルドしたhexファイルをSPIフラッシュに書込みできたのですが
再度電源投入後起動しない模様です。どうもSPIフラッシュに対するクロックがでていない模様です。
何か他に変更しなければいけない箇所があるのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。