お世話になります。
RZ/A1Hのカスタムボードを使用しています。
今回、古い環境で正常に動作していたサンプルを新しい環境で動作させようとしているのですが、
ツールチェーンのバージョンアップをした後に発生するエラーの解決方法が分からず、投稿いたしました。
使用環境(旧)
・統合開発環境:e2studio v2020-07
・ツールチェーン:GCC for Renesas RZ (legacy) v6.3.1.20170620
使用環境(新)
・統合開発環境:e2studio v2022-04
・ツールチェーン:GCC for Renesas RZ (legacy) v9.2.1.20191025
ビルドは通るのですが、プログラムを実行してprittf()関数に入ろうとするときにsvc_handlerに飛ばされて止まってしまいます。
実際のプログラムがあげられず申し訳ありませんが、解決方法がありましたらお願いいたします。
余談ですが、この件について調べているときに見つけたものですが、
https://ja-support.renesas.com/knowledgeBase/18384544
このページの一番下に、
”注2: 方法2(LibGen Updaterの適用)で対応できるのはGCC 5.xおよび 8.xまでのtoolchainバージョンです。”
と書いてありますが、今回の件と関係あるのでしょうか...。
以上、宜しくお願いいたします。
自己解決しました。
大変失礼いたしました。