お世話になります。
RZ/A1Hのカスタムボードを使用しています。
今回、古い環境で正常に動作していたサンプルを新しい環境で動作させようとしています。
プロジェクト→プロパティ→C/C++ビルド→ツールチェーン・エディタの"現在のtoolchain"の
プルダウンに旧環境からあった”GCC for Renesas RZ”に加えて、”GCC for Renesas RZ(legacy)”
という項目が増えていましたが、両者の違いをご教示願いたく投稿いたしました。
使用環境(旧)
・統合開発環境:e2studio v2020-07
・ツールチェーン:GNU ARM Embedded v6.3.1.20170620
使用環境(新)
・統合開発環境:e2studio v2022-04
・ツールチェーン:GNU ARM Embedded v9.2.1.20191025
調べてみましたが資料が見つからず苦心しておりました...。
以上、宜しくお願いいたします。
ほやさん
では、私の場合は設定を変える必要はなさそうですね。
丁寧なご回答ありがとうございました!