FAQ 2001336 : RZ/T2MのエンコーダI/F は 2ch で使用可能でしょうか。
の回答で、
>EnDat2.2、BiSS®-C、HIPERFACE DSL、FA-CODER®、A-formatTMの各エンコーダの組み合わせで2ch 使用可能
とありますが、A-formatTMのみ2ch使用は可能でしょうか?
マニュアル「R01AN6313JJ0110 Rev.1.10」よりA-formatの2個並列動作は可能で
あることが読み取れましたので、解決です