はじめまして。
カスタムボードでRZ/A1Hでの「外部映像入力のスケーリング/液晶への表示」を検討してます。開発環境はIAR社のEWARMです。
まずは手元のGENMAIボードでおおよその動作検証をしてからカスタムボードへ実装したいと考えています。参考になるサンプルがないか調査したところ、RZ/A1HのリファレンスボードはすでにRSK+ for RZ/A1Hに置き換わっており、開発環境もe2Studio用しか見当たりません。
そこで2点質問です。Q1GENMAIボード用のEWARMプロジェクトでスケーリングの参考になるサンプルに心当たりないでしょうか?
Q2GENMAIボード用のe2Studioプロジェクトでスケーリングの参考になるサンプルと、e2StudioからEWARMへのポーティングガイドに心当たりないでしょうか?→Q1のEWARM用プロジェクトがない場合、e2Studio用サンプルプロジェクトからEWARMプロジェクトへのポーティングを検討しようと考えています。
他の検討方法等アドバイスあれば、教えてください。
開発環境:IAR EWARM(Ver 9.32.1)デバイス:RZ/A1H(R7S721000VCFP)ボード:GENMAIボード(RTK772100BC00000BR)
以上、よろしくお願いいたします。