この写真のデバイスの正体

お世話になります

この添付写真のデバイスの正体がわかりません、ネット検索でAC108GTやAC12Fと検索しても一切かかりません、わかっているのは今から20年ほど前に白熱電球の調光スタンドの中を見たときACなんちゃらとVRの2個の部品が配線してあったのを覚えています、その同類ではないかと思うのですが、トライアックはVRだけでは調光できないと思うので、トライアックではないのだろうとは思いますが、何分古そうな部品ですが、ご存じの方がおられましたら、ご教授お願いできませんでしょうか?

Parents Reply Children
  • チョコです。

    ルネサスのHPでAC12Fで検索したら、ヒットしました。

    データシートも見れます。AC108はヒットしませんでした。

    documentation.renesas.com/.../D13849JJ2V0DS00.pdf

    通常は、トライアックはトリガ・ダイオードやCRと組み合わせて

    使用します。

  • トリガダイオード⇒ダイアック(DIAC)

    名前が強そうだと感じるは私だけでしょうか?

    http://www.sxlist.com/images/www/hobby_elec/ckt24_2.htm

  • チョコ さん

    ありがとうございます、データシートはありがたいです、AC12Fこれがごまんと残っていまして、これでなにかに有効に活用できそうです。VRだけであったのがなんとなく不思議ですがまた調べてみます。

  • Shoji Yamamoto さん

    トリガダイオード⇒ダイアック(DIAC)だれでもそうだと思いますよ、アメリカの娯楽はすごいですからね。http://www.sxlist.com/images/www/hobby_elec/ckt24_2.htm、ただ本当の話なんです、AC何某とVRしかなかったそれで調光できてました。

  • チョコ さん Shoji Yamamoto さん

    申し訳ありませんでした、「AC何某とVRしかなかった」と思っていたのですが私の記憶が間違っていました、数年前に白熱電球の調光スタンドをルームライトに作り直したことを思い出して、分解して確認しました、そうしたら私の想像とは裏腹に、ダイアックが付いていました、トライアック1個、ダイアック1個、コンデンサ2個、VR1個、微調用VR1個で6個の部品でした、お詫びします。