お世話になります、パワーデバイス(トランジスタ等)に放熱板を付けたいのですが、データシートから見てどのように計算するのでしょうか?すでに経験されたかたがいらしゃったらアドバイスをお願いしたいのですが、
IKUZOさんこんにちは、NAKAです。
放熱板を作ると、熱抵抗とかを計測評価しないといけないと思いますけど、材料とか、構造-熱解析の方法を知りたいのでしょうか?NAKAは、市販のデータが載っているヒートシンクしか使う程度の事しか考えたことないです。あるいそのヒートシンクより十分に大きなアルミ板をつけるとか金属筐体につけるとか......汗)
最高周囲温度が50℃で、あるトランジスタのTjが150℃でトランジスタの損失が1Wで、放熱グリスの熱抵抗が0.2℃/Wの時、((150-50)/1)-0.2=99.8℃/Wにマージンを加えてヒートシンクメーカのカタログから選ぶくらいです。自然対流なのか強制的にファンで冷やすのか?(熱抵抗-風速特性などのデータが必要かも)とかヒートシンクの向きによる熱抵抗の違い等、ヒートシンクメーカにデータをもらって検討することが必要になってくるので、結局マージンをどれだけとるかなのか?なのかもしれませんね。
楽しそうなことやってますね。
まず、パワーデバイスが何W発熱するか想定すると、それに見合う熱抵抗からヒートシンクに必要な性能が見積もれると思います。 わたしもNAKAさん同様市販品を使うことが多いですね。
自作する場合はアルミ表面に油性マジックで色をつけたり、アルマイト塗装しないと赤外放熱分が稼げないので、アルミむき出し状態は避けたいですね。
あと、流体力学が得意な人にレイノルド数を計算してもらえば、ヒートシンクの構造から空気の粘度による自然対流への影響なんかも計算することができますよ。
一般的に自然対流の場合は空気の粘度による影響を減らすためフィンの間隔を広げて(5mm程度以上)、 強制冷却ならフィンの間隔を2mmくらいまで狭くすることで冷却能力を稼ぐことができます。
チョコです。
ちょっと大きいファイルですが、下記URLのFAQの30ページにある"3.5 熱設計"の中に
熱抵抗に関する解説が記載されています。
考え方の基本的なことから順に説明されているので、一度読むことをお勧めします。
RENESASのHPのFAQはバラバラなので、このPDFが一番いいかと思います。
documentation.renesas.com/.../r00zz0001jj0400_faq.pdf
>さらにこれを2ミリ厚で100ミリ×100ミリ等と計算できると思うのですが
書籍でも見かけたことはあるのですが、"アルミ板"&"熱抵抗"で検索すれば、一応、解答は得られます。
PC上の放熱板設計のツールもあるらしいですよ。"ヒートシンク設計ツール"で検索すればヒットします。
アンテナの風圧や電界強度なども同様なのですが、いろいろな算出方法がインターネットや書籍でに登場します。インターネットは著者が不明確な場合も多く、無責任な発表もあります。それなりの研究者の書籍でも理論式は無く実験データが書かれていたり、それなりの理論式が有ったりとか、様々です。いろいろとチェックしてみることをお勧めします。
久しぶりに参加します。メールがチョコチョコと入ってくるので気になっていました。熱抵抗のわかりやすいサイトを紹介します。www.picfun.com/heatsink.html
しかし、SMDは基板のパターンが薄いので、正確な計算は難しいでしょうね。参考まで
アルミむき出しの件ですが、放熱効果からすると黒色のアルマイトが良い様です。
またアルミむき出しの怖い経験ですが、電源を修理するときに、電源を切って数分たって、プラスドライバで放熱板を外そうとして、一瞬 アース側のマイナス端子触れたようで、火花が飛びました。一次側のコンデンサに電荷が残っており、FETのソースとドレインを短絡し、電源の制御ICとFETが壊れ、電流制限抵抗が断線しました。
基板に触る前に、電力抵抗でコンデンサを放電させないといろいろ危ない目にあいます。(余談です)
>趣味でアンプを製作したりしています、
趣味での話なら
取り敢えず入手可能で筐体に取り付け可能な最大サイズを選択する
akizukidenshi.com/.../cheatsink
売り物ならそれなりに熱計算しないと保証できないけど
趣味の製作なら熱計算したとしてもその通りの物を入手出来るとは限らない
と、言うより入手できる物から選択する以外の手段は無いのが普通
売り物ならそれ専用の放熱板を作ってしまえるが <お金次第
趣味で放熱板までも自作する人は珍しい
なので、計算するより作って実験した方が早い
放熱面積だけでなく風量も大きなウェイトを占めるし
自然冷却で追いつかなかったらファン追加してしまう
>8A800Vのトライアックに基板パターンの放熱で電気ストーブ400W
直感的な発熱量は負荷の概ね1割~2割と見積もる
つまり400wなら概ね40w~80w位と見当
40wの発熱量はどれくらいかと言うと
40wの半田ゴテと同等な表面積でハンダを溶かせる温度まで上がる
www.fa.omron.co.jp/.../lineup.html
キャンディーズが黒シャーシの放熱が良いとTVCMをやってましたね。ケース内なのでむき出しとはいえませんが、2cm角アルミ板をそのままの放熱板などは良く見ます。古くはコの字に曲げただけのアルミ放熱板とTO3トランジスタがケース背面に実装された電源もみかけたことがあります。レギュレータのヒートシンクの必要性の判断など趣味でも、計算あるいはPmax-Taグラフで確認したほうが良いと思います。ある程度の計算ができないとPmax-Taグラフも理解できないと思います。確かに趣味のオーディオやRFのアンプなどはビジュアルが優先するので、自作なら不必要に大きな放熱板をケース外につけたりします。正面からフィンが見えるような製品も多いですね。
> キャンディーズが黒シャーシの放熱が良いとTVCMをやってましたね。
これですな。
チョコさんいつもアドバイスありがとうございます
うちの社長にも転送しておきました、
kijoさん<2ミリ厚で100ミリ×100ミリ等>納得です、追加で放熱したい場合に覚えておきます
おつしゃるように、インターネットで今十分な情報があるのでしょう、努力不足なのでしょうか、とりあえず投稿いたしました。
いろいろこのスレッドでアドバイス受けていると、方向性というか、筋というのが見えてきて、失敗しないのはどの方向かというのが分かって来ますので、感謝しております。<ある程度の計算>ワット数がわかると後はジュールの法則でしょうか、
やまさんお世話になっています、www.picfun.com/heatsink.htmlは拝見いたしまして、参考にさせていただきました
<またアルミむき出しの怖い経験ですが、電源を修理するときに、電源を切って数分たって、プラスドライバで放熱板を外そうとして、一瞬 アース側のマイナス端子触れたようで、火花が飛びました。一次側のコンデンサに電荷が残っており、FETのソースとドレインを短絡し、電源の制御ICとFETが壊れ、電流制限抵抗が断線しました。>
おっしゃるとうりです、マイカ等で絶縁しないとなにかでショートしてあぶないことになりそうです。