IGBTについての質問なんですが

お世話になります初心者IKUZOと申します
IGBTのことなどあまり知りませんが
電源を設計しているのですが
RJP65T54DPM-A0
650V - 30A - IGBT
のマニュアル
r07ds1365ej0110-rjp65t54dpma0.pdf
には
Operation frequency (50Hz < f < 20kHz)
最高で20kHzとしてあるのですが
これは電源制御には低すぎませんか?
最低でも100KHzぐらいは高いほうは1MHzぐらいまでは
行ってほしいのですが
これを100KHzとか200KHzで使用可能なのでしょうか?

  • IKUZOさんの電源制御 は DC/DCコンバータ ですよね?
    データシートのターゲット応用はPartial switching circuitになってます。私の経験でPartial switching circuitはピンと来ないのですが、BLDCモータだと、例えば、3000RPMを20KHzPWM制御できれいなサインカーブ電流波形が得られると予想されるので妥当に思えます。電源分野では電圧が低いのでMOSの方が良いとは思いますがソーラパネルやコジェネのインバータも50Hzサインカーブを20KHz(もうちょっと欲しいかも)PWM制御で行けると思います。

  • kijoさん
    早速応答ありがとうございます
    「IKUZOさんの電源制御 は DC/DCコンバータ ですよね?」
    AC100V→DC140V→DC0V~DC100V 10Aのようなものです
    「データシートのターゲット応用はPartial switching circuit」でしたか
    直訳すると部分スイッチング回路?
    適当に何でも使用できるのかな、耐圧と電流値がよければいいと考えて
    「20KHz(もうちょっと欲しいかも)」ですよね
    ルネサスで制御ICを見てみたのですが、従来のものは廃品のようで
    とりあえずT.IのUCC3895Nを考えたのですが、
    これが下限がどうも50K~100Kぐらい
    マイコン内蔵でのものも該当が無いようで
    やってみるにしかずなんでしょうか?
  • 冷暖房設備のモータドライブの用途なんですかね
    そうすると選択種別が間違いということなんでしょうか?
  • kijoさん
    よくわかりました、「3000RPMを20KHzPWM制御で」
    なるほどそういう用途でしたか、
    それであれば
    Operation frequency (50Hz < f < 20kHz)
    というのはよくわかりました
    別の用途での品種が必要ということで理解できましたありがとうございました
    AC100V→DC140V→DC0V~DC100V 10Aのような
    用途で推奨できるようなIGBT/FETがありましたら
    紹介お願いしたいのですが。
  • 昼休みのネット検索からPartial switching circuitはPower Factor Correction( www.renesas.com/.../pfc.html )のことのようです。パワーはかじった程度なのでPartial switching circuitとPFCが結びつきませんでした。中途半端な書き込みになってしまい申し訳ありません。
  • kijoさん
    いつもお世話になります
    PFC用といわれてもすぐに理解できませんよね
    Power Factor Correctionは直訳で力率補正ですね
    うーんなかなか
    PFC、UPS、太陽光発電、溶接機向けの製品シリーズ
    とありますから、なんにでもということなのでしょうか、
    先ほど
    チャットサポートで質問いたしましたところ
    ご丁寧に回答を得ました、それによりますと
    RJH1CF7RDPQ-80#T2は新規採用非推奨で
    RJH60T04DPQ-A1であれば対応できるのではないかと
    いうことでした、RJH60T04DPQ-A1で検討することにいたします
    他にIH用のドライバーであれば取り揃えております
    ということでした、
    この件回答を得ましたので、ありがとうございました。