お世話になります初心者IKUZOと申しますIGBTのことなどあまり知りませんが電源を設計しているのですがRJP65T54DPM-A0650V - 30A - IGBTのマニュアルr07ds1365ej0110-rjp65t54dpma0.pdfにはOperation frequency (50Hz < f < 20kHz)最高で20kHzとしてあるのですがこれは電源制御には低すぎませんか?最低でも100KHzぐらいは高いほうは1MHzぐらいまでは行ってほしいのですがこれを100KHzとか200KHzで使用可能なのでしょうか?
IKUZOさんの電源制御 は DC/DCコンバータ ですよね? データシートのターゲット応用はPartial switching circuitになってます。私の経験でPartial switching circuitはピンと来ないのですが、BLDCモータだと、例えば、3000RPMを20KHzPWM制御できれいなサインカーブ電流波形が得られると予想されるので妥当に思えます。電源分野では電圧が低いのでMOSの方が良いとは思いますがソーラパネルやコジェネのインバータも50Hzサインカーブを20KHz(もうちょっと欲しいかも)PWM制御で行けると思います。
kijoさん いつもお世話になります PFC用といわれてもすぐに理解できませんよね Power Factor Correctionは直訳で力率補正ですね うーんなかなか PFC、UPS、太陽光発電、溶接機向けの製品シリーズ とありますから、なんにでもということなのでしょうか、 先ほど チャットサポートで質問いたしましたところ ご丁寧に回答を得ました、それによりますと RJH1CF7RDPQ-80#T2は新規採用非推奨で RJH60T04DPQ-A1であれば対応できるのではないかと いうことでした、RJH60T04DPQ-A1で検討することにいたします 他にIH用のドライバーであれば取り揃えております ということでした、 この件回答を得ましたので、ありがとうございました。