パワーデバイスについてご質問

今回試験的に10Aほどの電源を設計しているのですが
実稼働では1セルで150Aなのです
普通こういう場合は(容量大)FET/IGBTなんでしょうか?
トランジスターなんでしょうか?
大容量インバータなどは
特殊トランジスターしか聞いたことがないのですが
現状トランジスターも使用されていると思うのですが
大容量の場合はどちらが適しているのでしょうか?
FETの場合はドライブ容量が
小さくて済むような気もするのですが。

Parents
  • トランジスターと言えばFETもトランジスターですから
    語弊がありますのでトランジスターではなく
    バイポーラトランジスターとMOSとの
    用途が大電力用で使用されているか?
    ということになります。
Reply
  • トランジスターと言えばFETもトランジスターですから
    語弊がありますのでトランジスターではなく
    バイポーラトランジスターとMOSとの
    用途が大電力用で使用されているか?
    ということになります。
Children
  • EDNの記事等見てみると
    三菱電機第7世代IGBTとか、
    インフィニオン EconoDUAL 3:
    とか出てきますのでやはりIGBTなのでしょうね
    まーそうは言ってもいきなりそんな高額のものを
    すぐに使用することもありませんので
    とりあえずRJH60T04DPQ-A1で10Aのものをやってみます
    それでうまく行ったらこれを並列に駆動する方法もありますし
    価格比から大きなものを選択するということも考えられます
    EV車等でもやはりIGBTが使用されているのではないかと察せられます。