今回試験的に10Aほどの電源を設計しているのですが 実稼働では1セルで150Aなのです 普通こういう場合は(容量大)FET/IGBTなんでしょうか? トランジスターなんでしょうか? 大容量インバータなどは 特殊トランジスターしか聞いたことがないのですが 現状トランジスターも使用されていると思うのですが 大容量の場合はどちらが適しているのでしょうか? FETの場合はドライブ容量が 小さくて済むような気もするのですが。
kuutaさん
「IH加熱定着期では専用の良い制御ICが無く温度をフィードバックしMCUで共振周波数PID制御」とかIH等ですと、
トランスはないですよね、
コイルを共振させて少ない電力で発熱するようにするのですか、
温度によるフィードバック制御とかコイルとの共振とか、
まさにIHの核心ではないでしょうか、
社内の技術的な内容は門外不出ではないのですか?
今はまた新しくなっているのでしょうか?