今回試験的に10Aほどの電源を設計しているのですが 実稼働では1セルで150Aなのです 普通こういう場合は(容量大)FET/IGBTなんでしょうか? トランジスターなんでしょうか? 大容量インバータなどは 特殊トランジスターしか聞いたことがないのですが 現状トランジスターも使用されていると思うのですが 大容量の場合はどちらが適しているのでしょうか? FETの場合はドライブ容量が 小さくて済むような気もするのですが。
IKUZOさん
IGBTとPOWER MOSは周波数vs電圧・電力なのかなと思います。
AC100VからDC200にするのにIPM使ったことありますけど、IPMの制御ミスしてH側とL側が同時ONして貫通電流が流れてIPMが派手に燃えました^^;
PS
山さんがいればいろいろお話を聞けそうですけど、、、^-^