今回試験的に10Aほどの電源を設計しているのですが 実稼働では1セルで150Aなのです 普通こういう場合は(容量大)FET/IGBTなんでしょうか? トランジスターなんでしょうか? 大容量インバータなどは 特殊トランジスターしか聞いたことがないのですが 現状トランジスターも使用されていると思うのですが 大容量の場合はどちらが適しているのでしょうか? FETの場合はドライブ容量が 小さくて済むような気もするのですが。
kuutaさん アドバイス賜りありがとうございます、自動車業界で働いておられたのですね、 とても励みになります、トランスの件飽和状態で支障が出る場合のことは 十分注意いたします、定格以上の動作をさせるとトランスの特性が異常になりその結果 デバイスの破壊に至ることを注意いたします、 MOSの場合はZVS動作をさせる場合はダイオードとコンデンサーをソースとドレイン間に 接続するのですが、IGBTの場合はこれがバイポーラトランジスタだと思うのですが MOSの場合と同じような考え方でよろしいでしょうか? 唐突な質問ですが、アドバイスはいただけますか?