今回試験的に10Aほどの電源を設計しているのですが 実稼働では1セルで150Aなのです 普通こういう場合は(容量大)FET/IGBTなんでしょうか? トランジスターなんでしょうか? 大容量インバータなどは 特殊トランジスターしか聞いたことがないのですが 現状トランジスターも使用されていると思うのですが 大容量の場合はどちらが適しているのでしょうか? FETの場合はドライブ容量が 小さくて済むような気もするのですが。
ヒントを探していたら、とてもよさそうなサイトを見つけましたEnergyです、すごく参考になります。