毎度お世話になってます。
EtherCATのスレーブを開発することになり「EtherCATってなに?」と言うところから調べ始めています。
ルネサスのEtherCAT対応ワンチップを探したところ、R-IN32M3とEC-1を見付けたのですが、これから始めるのであればEC-1で行くのが良いですか?(インターフェース誌にてR-IN32M3を使用した記事を見付けましたが、EC-1の情報が少ないのでR-IN32M3とEC-1の違いなどが良く分かりません)。
または情報の多いR-IN32M3を先にいじってからEC-1に行く方が良いでしょうか?
時間は十分にあるのでのんびり進めようと思っています。
Mooさん EC-1はCortex-R4コアで、リアルタイム性がR-IN32M3-ECよりも高いので、そういう要求があるならEC-1でしょうかね。周辺シリアルなどもだいぶ違いますし。
EtherCATは同じBeckhoffのIPが搭載されているので、イーサ周りで若干仕様違うようですけれども、ハード構成を検討する際に確認していけばいいのかなと思います。
ps
EC-1の方がEtherCAT専用でチップサイズが小さいから安いかも?!