電池の放電特性ですけれども、3Vでマイコンが動くようにエボルタ単1電池を2本直列での放電電圧をモニタしてみました。
電池の仕様書には10Ω負荷の特性が乗っていたので、電池1本に換算した1.35KΩ負荷での特性を(赤線)重ねてみました。結果的には、約150mAで放電しても約1mA程度で放電してもmAh換算の電池寿命に大きな変化はありませんでした。終止電圧1.0Vの場合、 1.35KΩ(≒1mA) 19300mAh(=3V/2700Ω*725日*24H) 10Ω(≒1.5A) 18000mAh(=1.5V/10Ω*120H)
上のモニタで使用した電池ボックスのスプリングの強さは強めの13N(ニュートン)ですけども、この電池ボックスだと連続5年くらい使ってもフレッチ腐食は発生しません。(とりあえず20個レベルでは)
チョコさん小型電池だと電流をとりすぎると、劣化が激しいんですね。
今回単一を直列にしたんですけど2Vからの電圧の減りが不思議な電圧特性になっていました。2V付近で一旦下がって上がったあとに0Vを観測できました。2直の電圧が0Vになったときに電圧を測ると1本は0.8Vでもう1本が-0.8Vみたいな感じでマイナス電圧の電池ができあがりました。(しばらく数百mVを維持して徐々に0Vになりました)この1セットだけでなく5セットすべて同じ動きになっていたので、直列にした場合の終止電圧は1本のときよりも高めにしないと突然死するみたいです。
IKUZOさん DCDCコンバータを使ったら負けです(笑) マイコンのスタンバイ電流に比べて、DCDCのIccがすごすぎて、いかにDCDCを使わずに済ますかが課題です。 1.0Vで動く低消費電力マイコンがあれば解決なんですけどねー。
「乾電池1個で10年動作」が1つの目安(夢?)ですから。
Kirinさん 「乾電池1個で10年って言ってますけど、センサーを動かすと1年くらいがいいところでしょうね^^;」 私が聞いたのは、ガスのメーターで実際使っているらしいです、ガスを検知してLCDで使用量を表示する 電池は取り替えない、電池付き基板はとりかえ、つまり電池を入れ替えるという概念がないので 電池は基板に半田付け、みたいなことを言ってました、このマイコン特徴が 5000円のA/Dコンバータと同等?のものが付いてる、逆にいうと5000円のA/Dコンバータ買うより 100円ぐらいのマイコン買ったほういい?おまけにゲインアンプとフィルター付き? 他の会社の宣伝してるみたいで怒られますね、一応参考までに。
乾電池じゃなくでボタン電池でした、すいません
IKUZOさん
ガス測定はKHzオーダーでの動作なので電池長持ちっぽいですね。東京の小平市にガスミュージアムで歴代のガスメーター展やっていたので行ってきました^^ガスや電気などは計量法で定められた有効期限までしか使えないため、一定期間毎に入れ替えているみたいですね。うちの電気メーターはスマートメーターになりましたよ。
ソフトでキャリブレーションすればそこそこ精度があがるので、マイコン様様ですねー。