電池の放電特性ですけれども、3Vでマイコンが動くようにエボルタ単1電池を2本直列での放電電圧をモニタしてみました。
電池の仕様書には10Ω負荷の特性が乗っていたので、電池1本に換算した1.35KΩ負荷での特性を(赤線)重ねてみました。結果的には、約150mAで放電しても約1mA程度で放電してもmAh換算の電池寿命に大きな変化はありませんでした。終止電圧1.0Vの場合、 1.35KΩ(≒1mA) 19300mAh(=3V/2700Ω*725日*24H) 10Ω(≒1.5A) 18000mAh(=1.5V/10Ω*120H)
上のモニタで使用した電池ボックスのスプリングの強さは強めの13N(ニュートン)ですけども、この電池ボックスだと連続5年くらい使ってもフレッチ腐食は発生しません。(とりあえず20個レベルでは)
チョコさん小型電池だと電流をとりすぎると、劣化が激しいんですね。
今回単一を直列にしたんですけど2Vからの電圧の減りが不思議な電圧特性になっていました。2V付近で一旦下がって上がったあとに0Vを観測できました。2直の電圧が0Vになったときに電圧を測ると1本は0.8Vでもう1本が-0.8Vみたいな感じでマイナス電圧の電池ができあがりました。(しばらく数百mVを維持して徐々に0Vになりました)この1セットだけでなく5セットすべて同じ動きになっていたので、直列にした場合の終止電圧は1本のときよりも高めにしないと突然死するみたいです。
IKUZOさん DCDCコンバータを使ったら負けです(笑) マイコンのスタンバイ電流に比べて、DCDCのIccがすごすぎて、いかにDCDCを使わずに済ますかが課題です。 1.0Vで動く低消費電力マイコンがあれば解決なんですけどねー。
「乾電池1個で10年動作」が1つの目安(夢?)ですから。
Kirinさん 「乾電池1個で10年って言ってますけど、センサーを動かすと1年くらいがいいところでしょうね^^;」 私が聞いたのは、ガスのメーターで実際使っているらしいです、ガスを検知してLCDで使用量を表示する 電池は取り替えない、電池付き基板はとりかえ、つまり電池を入れ替えるという概念がないので 電池は基板に半田付け、みたいなことを言ってました、このマイコン特徴が 5000円のA/Dコンバータと同等?のものが付いてる、逆にいうと5000円のA/Dコンバータ買うより 100円ぐらいのマイコン買ったほういい?おまけにゲインアンプとフィルター付き? 他の会社の宣伝してるみたいで怒られますね、一応参考までに。
乾電池じゃなくでボタン電池でした、すいません
コアの世界では0.9V行っていますから、もうすぐですよ、早く出て欲しいな、1.5Vの電池が普通に使用できちゃう。