電池の放電特性ですけれども、3Vでマイコンが動くようにエボルタ単1電池を2本直列での放電電圧をモニタしてみました。
電池の仕様書には10Ω負荷の特性が乗っていたので、電池1本に換算した1.35KΩ負荷での特性を(赤線)重ねてみました。結果的には、約150mAで放電しても約1mA程度で放電してもmAh換算の電池寿命に大きな変化はありませんでした。終止電圧1.0Vの場合、 1.35KΩ(≒1mA) 19300mAh(=3V/2700Ω*725日*24H) 10Ω(≒1.5A) 18000mAh(=1.5V/10Ω*120H)
上のモニタで使用した電池ボックスのスプリングの強さは強めの13N(ニュートン)ですけども、この電池ボックスだと連続5年くらい使ってもフレッチ腐食は発生しません。(とりあえず20個レベルでは)
Kirinさん 「乾電池1個で10年って言ってますけど、センサーを動かすと1年くらいがいいところでしょうね^^;」 私が聞いたのは、ガスのメーターで実際使っているらしいです、ガスを検知してLCDで使用量を表示する 電池は取り替えない、電池付き基板はとりかえ、つまり電池を入れ替えるという概念がないので 電池は基板に半田付け、みたいなことを言ってました、このマイコン特徴が 5000円のA/Dコンバータと同等?のものが付いてる、逆にいうと5000円のA/Dコンバータ買うより 100円ぐらいのマイコン買ったほういい?おまけにゲインアンプとフィルター付き? 他の会社の宣伝してるみたいで怒られますね、一応参考までに。
乾電池じゃなくでボタン電池でした、すいません
IKUZOさん
ガス測定はKHzオーダーでの動作なので電池長持ちっぽいですね。東京の小平市にガスミュージアムで歴代のガスメーター展やっていたので行ってきました^^ガスや電気などは計量法で定められた有効期限までしか使えないため、一定期間毎に入れ替えているみたいですね。うちの電気メーターはスマートメーターになりましたよ。
ソフトでキャリブレーションすればそこそこ精度があがるので、マイコン様様ですねー。