RS304MDというモーターをGRcitrusで動かそうと思ってデータシートを見たのですが、PWMという通信の方法と、TTLという通信の二通りがありました。
調べてみたのですが、どういったものがわからず、citrusが行っている通信方法はどちらなのかもわかりません。ご教授願えないでしょうか。
tamori114514 様
管理人のAyrです。
GR-citrusは”がじぇっとるねさすコミュニティー”の方でサポートしますのでこのスレッドを”がじぇルネ”に移動してよろしいですか?
それと確認ですがRS304MDはFutabaのコマンド方式サーボ モータですね?
チョコです。
ここらは,RS304MDTのインタフェース方式だけのことであり,GR-CITRUSとは直接関係しません。。
おそらく,PWMの方が簡単ではないかと思います。単にPWMのデューティを変えることでモータの
角度で変られるようです。トルク等の細かな設定はできないようですが,制御は簡単です。
TTLはどうも単線の半二重調歩同期通信(単線UARTによる通信)のようです。
これに合わせるにはUARTの出力をオープンコレクタ出力に変換し,入力と結ぶ必要が
あります。さらに通信手順に従った制御が必要になります。細かな制御はできますが,
それなるに通信パケットの処理を行う必要があります。