RS304MDというモーターをGRcitrusで動かそうと思ってデータシートを見たのですが、PWMという通信の方法と、TTLという通信の二通りがありました。
調べてみたのですが、どういったものがわからず、citrusが行っている通信方法はどちらなのかもわかりません。ご教授願えないでしょうか。
tamori114514 様
管理人のAyrです。
GR-citrusは”がじぇっとるねさすコミュニティー”の方でサポートしますのでこのスレッドを”がじぇルネ”に移動してよろしいですか?
それと確認ですがRS304MDはFutabaのコマンド方式サーボ モータですね?
はい、移動しても大丈夫です。
サーボモータもそちらのものです。
すみません、チョコ様からレスがあった通りこちらで対応ということにいたします。
たぶんサーボライブラリ(PWM方式)でそのまま動きますね
チョコです。
すみません,RS304MDの仕様を探して読んでいたら遅くなってAyrさんと入れ違いのレスに
なってしまったようです。
がじぇっとるねさすのOkamiyaさんからのコメントもいただいたので,GR-CITRUS側の確認も
取れたということで....
RS304MDの仕様にハードウェアのインタフェース条件(ハイレベルの電圧やロウレベルの
電圧)が書いてなかったのが気になっていますが,後は,実際に試してみるだけですね。
チョコさま、NAKAです。
>RS304MDの仕様にハードウェアのインタフェース条件(ハイレベルの電圧やロウレベルの
⇒RCのサーボに信号を送る、RC受信機にBECという規格があって5Vだと思います。