CAN入門書(RJJ05B0937-0100)は非公開になったのでしょうか

ルネサスさんが公開していたアプリケーションノート、CAN入門書(RJJ05B0937-0100)の入手先をご存知の方はいらっしゃらないでしょうか。

もしかして、非公開になってしまったのでしょうか・・

 

2015年にルネサスのWEBサイトから上記ドキュメントをダウンロードしたことがありますが、

元のPDFファイルを紛失したため、再ダウンロードしようとしています。

久々にルネサスのWEBサイトへ来てみたのですが、トップページ右上の検索窓で

上記文書番号(RJJ05B0937)や、「CAN 入門」で検索をかけてみたのですがヒットしませんでした。

Parents Reply
  • Krinさん、PDFありがとうございます!これです。
    ちなみに私が持っていたのは、青いルネサスロゴでした。中身は全く一緒ですが。
    ふと、ルネサスが赤から青になって、もう10年近く経つのだなぁと、思ってしまいました。
Children
  • 赤も青もPDFを持っているのですが、おそらく全く同じだと思います。
    ルネサスは何か理由があって非公開にしたと思うので、ごろ道さんがコピーできたところでKirinさんのPDFは削除しておいた方が無難だと思います。
  • kijoさん
    お気遣いありがとうございます。
    投稿のテキストは修正できますけれども、データ自体はそのまま残るみたいですね。
    直リンクでいつでもアクセスできます^^;
  • ごろ道さん
    つい最近の様に感じられますけれども、もう10年ですか、早いですねー。