USBホスト通信時の受信バイト数について

皆様はじめまして。

現在、GR-SAKURA(RX63N)を使用して、HCDC通信(nonOS)を行おうとしております。

 

FIT Modulesのr_usb_hcdc、および、サンプルプログラム「R01AN2235JJ0124 」

(USB ホストコミュニケーションデバイスクラスドライバ(HCDC)による CDC デバイスとの USB 通信を行うサンプルプログラム Firmware Integration Technology )

を元にして、通信対象のデバイスとの送受信を確認しておりますが、受信バイト数、および受信データがうまく取得できません。

 

こちらからの送信(6バイト)は正常に送信できています。

しかし、受信応答を確認(「R_USB_GetEvent」の戻り値が「USB_STS_READ_COMPLETE」のときの状態)すると、以下のようになっています。

 usb_ctrl_t.status→6( USB_ERR_SHORT)

 usb_ctrl_t.size→32(送信されるデータは36バイトです)

 受信バッファの内容→送信データ36バイト中の32バイトまでバッファに入っている

 

そこで、教えていただきたいのですが

・「R_USB_Read」にて、受信サイズに「CDC_DATA_LEN(64)」を指定しているのに、32バイトしか受信しないのはなぜでしょうか。

 (こちらの想定では、36バイトを受信、かつUSB_ERR_SHORTになるのでは?と考えていましたが・・・)

・パイプマックスパケットサイズレジスタ(PIPEMAXP)にも040h(64バイト)が設定されているのに、32バイトしか受信しないのはなぜでしょうか。

・32バイト以降のデータを読み取る方法が、何か用意されているのでしょうか?

 

ヒントだけでもよいので、アドバイスいただければと思います。

よろしくお願いします。

Parents
  • よー@名古屋さん、こんにちは。NoMaYです。

    そういうことでしたか。たまたま、今日、別スレッドでFITのソースコードをgrepしていたのですが、この際なのでこちらもan-r01an4659jj0118-rx-fit\FITModules\r_usb_basic_v1.24\r_usb_basic\srcをキーワード"32"でgrepしてみました。結果は以下の通りなのですが、何かを32(バイト?)にする処理がありますね、、、もしも、それだ!と思うアドバイスがありませんでしたら、ものは試しで、ここにブレークポイントをセットして、この辺りに来ているかどうか確かめてみるのはどうでしょうか、、、

    grepした結果

    driver\r_usb_hhubsys.c(862):                 if (g_usb_hstd_class_data[ptr->ip][0] < (uint8_t) ((32 * 2) + 2))
    driver\r_usb_hhubsys.c(869):                     g_usb_hstd_class_data[ptr->ip][0] = (uint8_t) 32;
    driver\r_usb_hhubsys.c(2004):         if (g_usb_hstd_class_data[ptr->ip][0] < (uint8_t) ((32 * 2) + 2))
    driver\r_usb_hhubsys.c(2011):             g_usb_hstd_class_data[ptr->ip][0] = (uint8_t) 32;
    driver\inc\r_usb_basic_define.h(358): #define USB_DEV_B_MAX_PACKET_SIZE_0         (7u)        /* Max packet size for EP0(only 8,16,32,64 are valid) */
    hw\r_usb_creg_access.c(625):  Description     : Data is read from the specified pipemode's FIFO register, 32-bits
    hw\r_usb_creg_access.c(629):  Return value    : CFIFO/D0FIFO/D1FIFO content (32-bit)
    hw\r_usb_creg_access.c(685):  Description     : Data is written to the specified pipemode's FIFO register, 32-bits
    hw\r_usb_creg_access.c(1267):                  : (data = 0x0400), 32 bit (data = 0x0800) access mode.
    hw\r_usb_dma.c(862):     * Transfer data size is 32-bit (long word).
    hw\r_usb_dma.c(1079):     * Transfer data size is 32-bit (long word).
    hw\r_usb_dma.c(1271):     * Transfer data size is 32-bit (long word).
    hw\r_usb_dma.c(1446):     * Transfer data size is 32-bit (long word).

    driver\r_usb_hhubsys.c(862):
    driver\r_usb_hhubsys.c(869):

                /* String descriptor check */
                if (USB_OK == checkerr)
                {
                    if (g_usb_hstd_class_data[ptr->ip][0] < (uint8_t) ((32 * 2) + 2))
                    {
                        g_usb_hstd_class_data[ptr->ip][0] = (uint8_t) (g_usb_hstd_class_data[ptr->ip][0] / 2);
                        g_usb_hstd_class_data[ptr->ip][0] = (uint8_t) (g_usb_hstd_class_data[ptr->ip][0] - 1);
                    }
                    else
                    {
                        g_usb_hstd_class_data[ptr->ip][0] = (uint8_t) 32;
                    }
                }
                else
                {
                    USB_PRINTF0("*** Product name error\n");
                    checkerr = USB_OK;
                }

    driver\r_usb_hhubsys.c(2004):
    driver\r_usb_hhubsys.c(2011):

        /* String descriptor */
        string = g_p_usb_shhub_device_table[ptr->ip][15];
        retval = usb_hhub_get_string_descriptor2(ptr, g_usb_shhub_dev_addr[ptr->ip], (uint16_t) string,
                (usb_cb_t) &class_trans_result);
        if (USB_OK == retval)
        {
            if (g_usb_hstd_class_data[ptr->ip][0] < (uint8_t) ((32 * 2) + 2))
            {
                g_usb_hstd_class_data[ptr->ip][0] = (uint8_t) (g_usb_hstd_class_data[ptr->ip][0] / 2);
                g_usb_hstd_class_data[ptr->ip][0] = (uint8_t) (g_usb_hstd_class_data[ptr->ip][0] - 1);
            }
            else
            {
                g_usb_hstd_class_data[ptr->ip][0] = (uint8_t) 32;
            }

        }
        else
        {
            USB_PRINTF0("*** Product name error\n");
            *table[3] = USB_ERROR;
            return;
        }

     

Reply
  • よー@名古屋さん、こんにちは。NoMaYです。

    そういうことでしたか。たまたま、今日、別スレッドでFITのソースコードをgrepしていたのですが、この際なのでこちらもan-r01an4659jj0118-rx-fit\FITModules\r_usb_basic_v1.24\r_usb_basic\srcをキーワード"32"でgrepしてみました。結果は以下の通りなのですが、何かを32(バイト?)にする処理がありますね、、、もしも、それだ!と思うアドバイスがありませんでしたら、ものは試しで、ここにブレークポイントをセットして、この辺りに来ているかどうか確かめてみるのはどうでしょうか、、、

    grepした結果

    driver\r_usb_hhubsys.c(862):                 if (g_usb_hstd_class_data[ptr->ip][0] < (uint8_t) ((32 * 2) + 2))
    driver\r_usb_hhubsys.c(869):                     g_usb_hstd_class_data[ptr->ip][0] = (uint8_t) 32;
    driver\r_usb_hhubsys.c(2004):         if (g_usb_hstd_class_data[ptr->ip][0] < (uint8_t) ((32 * 2) + 2))
    driver\r_usb_hhubsys.c(2011):             g_usb_hstd_class_data[ptr->ip][0] = (uint8_t) 32;
    driver\inc\r_usb_basic_define.h(358): #define USB_DEV_B_MAX_PACKET_SIZE_0         (7u)        /* Max packet size for EP0(only 8,16,32,64 are valid) */
    hw\r_usb_creg_access.c(625):  Description     : Data is read from the specified pipemode's FIFO register, 32-bits
    hw\r_usb_creg_access.c(629):  Return value    : CFIFO/D0FIFO/D1FIFO content (32-bit)
    hw\r_usb_creg_access.c(685):  Description     : Data is written to the specified pipemode's FIFO register, 32-bits
    hw\r_usb_creg_access.c(1267):                  : (data = 0x0400), 32 bit (data = 0x0800) access mode.
    hw\r_usb_dma.c(862):     * Transfer data size is 32-bit (long word).
    hw\r_usb_dma.c(1079):     * Transfer data size is 32-bit (long word).
    hw\r_usb_dma.c(1271):     * Transfer data size is 32-bit (long word).
    hw\r_usb_dma.c(1446):     * Transfer data size is 32-bit (long word).

    driver\r_usb_hhubsys.c(862):
    driver\r_usb_hhubsys.c(869):

                /* String descriptor check */
                if (USB_OK == checkerr)
                {
                    if (g_usb_hstd_class_data[ptr->ip][0] < (uint8_t) ((32 * 2) + 2))
                    {
                        g_usb_hstd_class_data[ptr->ip][0] = (uint8_t) (g_usb_hstd_class_data[ptr->ip][0] / 2);
                        g_usb_hstd_class_data[ptr->ip][0] = (uint8_t) (g_usb_hstd_class_data[ptr->ip][0] - 1);
                    }
                    else
                    {
                        g_usb_hstd_class_data[ptr->ip][0] = (uint8_t) 32;
                    }
                }
                else
                {
                    USB_PRINTF0("*** Product name error\n");
                    checkerr = USB_OK;
                }

    driver\r_usb_hhubsys.c(2004):
    driver\r_usb_hhubsys.c(2011):

        /* String descriptor */
        string = g_p_usb_shhub_device_table[ptr->ip][15];
        retval = usb_hhub_get_string_descriptor2(ptr, g_usb_shhub_dev_addr[ptr->ip], (uint16_t) string,
                (usb_cb_t) &class_trans_result);
        if (USB_OK == retval)
        {
            if (g_usb_hstd_class_data[ptr->ip][0] < (uint8_t) ((32 * 2) + 2))
            {
                g_usb_hstd_class_data[ptr->ip][0] = (uint8_t) (g_usb_hstd_class_data[ptr->ip][0] / 2);
                g_usb_hstd_class_data[ptr->ip][0] = (uint8_t) (g_usb_hstd_class_data[ptr->ip][0] - 1);
            }
            else
            {
                g_usb_hstd_class_data[ptr->ip][0] = (uint8_t) 32;
            }

        }
        else
        {
            USB_PRINTF0("*** Product name error\n");
            *table[3] = USB_ERROR;
            return;
        }

     

Children
  • IKUZOさん、NoMaYさん

    ご指摘、コードヒントのご提示、ありがとうございました。
    結論から申し上げますと、NoMaYさんにご指摘いただいた通り、ペリフェラル側からは32バイトに分割して送信されていました。
    連続通信の間隔が短すぎるのか、デバッガでブレークしながら確認したのが悪影響だったのかはまだわかりませんが、その後の受信データが破棄?されていたようです。
    連続送信されているデータを単発送信にしたところ、32バイト受信の後で4バイト受信が確認できました。

    ご報告として、NoMaYさんにご提示いただいたソースもチェックしましたが、driver\r_usb_hhubsys.c(862):の処理はブレークポイントをかけても停止せず(ここの処理を通過していない??)、driver\r_usb_hhubsys.c(2004):は、RTOS用のソースコードでしたので、今回のソフトには関係のない箇所でした。

    また、IKUZOさんにご指摘いただいた、「64Byteであれば64Byteで送信する」も、その通りかと思います。
    今回、通信相手はこちらで作成しているものではないので、受信サイズを32バイトにして作成しようと思います。

    お騒がせして申し訳ございませんでした。