Rulsにログインしたら、ポストできると思ってましたが,ポストの方法を画面の説明から発見。
でも、「New Post」が右側のナビに出てくるはずが、出てきませんでした。
1.Rulsにログイン
2.左ナビのカフェルネで「Join ・・・」する。(右ナビに「New Post」が表示)
3.右ナビの「New Post」から、ポスト
なんですね。
※ Facebookのアカウントを作らないと「New Post」が出てこないのかと思いました。
みなさん、利用方法がすぐわかったんでしょうか?
naksysさん 私も未だにRulzの全容を分かっていません^^; プロフィールとかブックマークとかも、色々設定できるみたいですけど、何がなんだか・・・。 なので、日々いろいろ試しています。
そうそう、投稿時リプライがあるとメールでお知らせを送ってくれるチェックボックスがあるんですけども、チェックしてもしなくてもメールは送られてきませんし、機能している機能と機能していない機能があるようですねー。
私も試行錯誤です。
よく間違えてフォーラムを脱退しちゃったりします(汗
今朝は、Rulzにログインしたら、自動的にかふぇるねにログインしました。
ログインすると前回のログイン状態を覚えるってことかな・・・
特定のカテゴリに投稿したい場合は、カテゴリに移動し、その後にPOSTをクリックすると
自動的に現在表示されているカテゴリ依存となります。
かふぇルネTOPでPOSTをクリックするとカテゴリ選択のドロップダウンリストが出ますが、全てのカテゴリが表示されるわけでもなく、
また、略称表示されているため正しいカテゴリ選択が難しいかと思います。
このポストのカテゴリは「PC」ですが、きっとPhotocouplerなんだろうなぁ…
すとさん、どうもありがとうございます。
Personal Computer と思ってました。
チョコです。
アプリケーションとしてのPersonal Computerでいいですよ。
フォトカプラは別にあります。
私的には、PCだとポリカ(PolyCarbonate)なんですよねー。
20年以上前のUSではPCと言えばIBM社のパーソナルコンピュータを指してました。店でもPCと言えばIBMとその互換機でアミーガやアタリ、マッキントッシュなどはパーソナルコンピュータですがPCではありませんでした。店員の話ではPCはIBMのトレードマークとのことです。どうでも良いことですが、今はどうなんでしょうかね?