【Evaluation Kit RE01 1500KB】USB UARTを使用しないシリアル通信

サンプルプログラム「an4699_cmsis_usart_uart_re」を使用し、TXD4をP113から、RXD4をP112から測定しようとしています。

pin.cにて値を変更しましたがシリアルで値が送受信できていない状態です。

ソフトは画像の内容と逆の変更を加えています。どうかお力添えください・・・

Parents
  • Evaluation Kit RE01 1500KBの回路図を拝見すると、USB2に接続可能な端子は

    USB SERIAL-RXD: P813, P207(0Ω抵抗はんだ付け必要)

    USB SERIAL-TXD: P812, P411(0Ω抵抗はんだ付け必要)

    ですので、P112, P113は使用できないようです。

    また、P207P411はデバッグの制御ピンに割り当てられていますので、

    端子は変更せずP813, P812のままお使いいただくのがよいと思います。

Reply
  • Evaluation Kit RE01 1500KBの回路図を拝見すると、USB2に接続可能な端子は

    USB SERIAL-RXD: P813, P207(0Ω抵抗はんだ付け必要)

    USB SERIAL-TXD: P812, P411(0Ω抵抗はんだ付け必要)

    ですので、P112, P113は使用できないようです。

    また、P207P411はデバッグの制御ピンに割り当てられていますので、

    端子は変更せずP813, P812のままお使いいただくのがよいと思います。

Children
No Data