GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
・e2Studio環境で表題の内容を実施するコードを作成しようと試みています。
当初は、下記サンプルコードのカメラ入力部分をSDカードからの読み込みに置き換えれば実現できると考えて作成してみたのですが、各種知識不足で、
自己解決できない問題が多々あったため、投稿させていただきました。
『rza2m_drp_dynamic_sample2_freertos_gcc』
■問題
1. 下記資料を利用して、Gr-mangoのセットアップ、デバック環境を整えたが、breakpointに止まらず、再開ボタンも押せない。
SPD2-IMB-20-0028-01_RZA2M_SoftwarePackageハンズオン.pdf
SPD2-IMB-20-0027-01_GR-MANGO開発環境構築手順.pdf
Debugger Consoleには下記内容が表示される。
No source file named C:/e2work/rza2m_drp_dynamic_sample2_freertos_gc_ccustom/src/renesas/application/r_bcd_main.c.
2.改造した『rza2m_drp_dynamic_sample2_freertos_gcc』が動作しない。上記理由によりデバックもできないため、原因が分からない。
申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。