こんにちは。NoMaYです。ルネサスさんからRenesas Extensions for Visual Studio Code(テクニカルプレビューバージョン)が出ていましたので触ってみることにしました。Renesas Extensions for Visual Studio Code(テクニカルプレビューバージョン) 製品ページwww.renesas.com/jp/ja/software-tool/renesas_extension_of_vscodeRenesas VS Code Extension Helptool-support.renesas.com/e2studio/vscode/docs/debug/index.html[関連スレッド]最近Atom IDEとかVisual Studio Codeとか新しい開発環境が出て来てますね(Renesas CSplusと連携させる方法を探したいですね)community-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/tools/f/forum21/4553/atom-ide-visual-studio-code-renesas-csplusVisual Studio 2022 Community EditionでRX MCUやRL78 MCUのSoftware Developmentが出来るか試してみようと思いますcommunity-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/tools/f/forum21/7703/visual-studio-2022-community-edition-rx-mcu-rl78-mcu-software-developmente2 studioでCMakeでビルドする、というアプリケーションノートがあるのですがスマートコンフィグレータは使えるのでしょうか?community-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/tools/f/forum21/7713/e2-studio-cmake
こんにちは。NoMaYです。私が良く見るニュースサイトで、AIコーディング副操縦士たるGitHub Copilot + VSCode + Pythonの記事が目に留まりました。なんか凄そうです。(C++言語はサポートされているようですが、C言語はサポートされていないようです。 そんなことでは無くて、CopilotからのC++言語での提案に比べるとCopilotからのC言語での提案はちょっと劣りますよ…
次に、以下の画面コピーのRenesas VS Code Extension Helpのインストール手順に準じて、ビルドとデバッグに必要になる以下のツール群をインストール。(しかし、たぶん、MSYSはe2 studioインストール時に一緒にインストールされている筈のmakeで事足りるだろうと思います。同様に、たぶん、Python 2.7もe2 studioインストール時に一緒にインストールされている筈のPython 2.7で事足りるだろうと思います。)
CMakeMSYSPython 2.7 (32bit版必須(64bit版不可))
私は以下のウェブページから以下のバージョンをダウンロードしてインストールしました。(CMakeは冒頭の関連スレッドのひとつでの事情で既にインストール済みのものを使いました。) ちょっと戸惑うのはMSYSのインストールと環境変数の設定かと思います。画面コピーを以下に付けました。(インストールパスは実際にインストールしたパスに読み替えて下さい。)
cmake.org/download/ cmake-3.26.0-rc5-windows-x86_64.msi 3.26.0-rc5 Windows x64 Installerosdn.net/projects/mingw/ mingw-get-setup.exe Date: 2017-09-06, Size: 91.00 KBwww.python.org/downloads/release/python-2716/ python-2.7.16.msi 2.7.16 Windows x86 MSI installer
以下、Renesas VS Code Extension Helpのウェブページとインストール時にちょっと戸惑うところの画面コピーです。MSYSのインストール時環境変数の設定例(インストールパスは実際にインストールしたパスに読み替えて下さい)