こんにちは。NoMaYです。ルネサスさんからRenesas Extensions for Visual Studio Code(テクニカルプレビューバージョン)が出ていましたので触ってみることにしました。Renesas Extensions for Visual Studio Code(テクニカルプレビューバージョン) 製品ページwww.renesas.com/jp/ja/software-tool/renesas_extension_of_vscodeRenesas VS Code Extension Helptool-support.renesas.com/e2studio/vscode/docs/debug/index.html[関連スレッド]最近Atom IDEとかVisual Studio Codeとか新しい開発環境が出て来てますね(Renesas CSplusと連携させる方法を探したいですね)community-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/tools/f/forum21/4553/atom-ide-visual-studio-code-renesas-csplusVisual Studio 2022 Community EditionでRX MCUやRL78 MCUのSoftware Developmentが出来るか試してみようと思いますcommunity-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/tools/f/forum21/7703/visual-studio-2022-community-edition-rx-mcu-rl78-mcu-software-developmente2 studioでCMakeでビルドする、というアプリケーションノートがあるのですがスマートコンフィグレータは使えるのでしょうか?community-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/tools/f/forum21/7713/e2-studio-cmake
こんにちは。NoMaYです。私が良く見るニュースサイトで、AIコーディング副操縦士たるGitHub Copilot + VSCode + Pythonの記事が目に留まりました。なんか凄そうです。(C++言語はサポートされているようですが、C言語はサポートされていないようです。 そんなことでは無くて、CopilotからのC++言語での提案に比べるとCopilotからのC言語での提案はちょっと劣りますよ…
おかしくなったらやり直せばよいので、とにかくワーニング内に表示されているボタンを押してみた。ワーニングは消えたけれども、うまくいったかどうかは後になってみないと分からない、、、以下、VSCodeの画面コピーです。