こんにちは。NoMaYです。ルネサスさんからRenesas Extensions for Visual Studio Code(テクニカルプレビューバージョン)が出ていましたので触ってみることにしました。Renesas Extensions for Visual Studio Code(テクニカルプレビューバージョン) 製品ページwww.renesas.com/jp/ja/software-tool/renesas_extension_of_vscodeRenesas VS Code Extension Helptool-support.renesas.com/e2studio/vscode/docs/debug/index.html[関連スレッド]最近Atom IDEとかVisual Studio Codeとか新しい開発環境が出て来てますね(Renesas CSplusと連携させる方法を探したいですね)community-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/tools/f/forum21/4553/atom-ide-visual-studio-code-renesas-csplusVisual Studio 2022 Community EditionでRX MCUやRL78 MCUのSoftware Developmentが出来るか試してみようと思いますcommunity-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/tools/f/forum21/7703/visual-studio-2022-community-edition-rx-mcu-rl78-mcu-software-developmente2 studioでCMakeでビルドする、というアプリケーションノートがあるのですがスマートコンフィグレータは使えるのでしょうか?community-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/tools/f/forum21/7713/e2-studio-cmake
こんにちは。NoMaYです。私が良く見るニュースサイトで、AIコーディング副操縦士たるGitHub Copilot + VSCode + Pythonの記事が目に留まりました。なんか凄そうです。(C++言語はサポートされているようですが、C言語はサポートされていないようです。 そんなことでは無くて、CopilotからのC++言語での提案に比べるとCopilotからのC言語での提案はちょっと劣りますよ…
冒頭の関連スレッドのひとつで現在もCMakeに取り組んでいるのですが、昔の記憶を掘り起こしてみると、ルネサスさんのCMake対応では、以下のような普通にCMakeで使われる記述が全く使えなかったわけで、それは今回のRenesas Extensions for Visual Studio Codeにおいても何ら変わっていない筈です。(なぜなら、そこはVSCodeの領域ではなくてCMakeの領域であって、VSCodeのエクステンションとは関係無いのだから。)とっさに良い例え話が思い浮かばないのですけれども、例えば、「Makefileを自動生成します」というツールを取り寄せて生成されたMakefileを見たら、依存関係記述など全く無く、実質的に単なるバッチファイルと変わらないMakefileだった、とか、「Makefileを読み込めます」というのでドキュメントを読んでみたら、依存関係記述のあるMakefileはサポートしていませんと書かれていた、とか、そういったところかと思うのです。
もうひとつの例え話として、CC-RXでC++が使えるというので使い始めたら、今まで使ってきた他の幾つものコンパイラでは普通に書けていた記述が、CC-RXでは軒並みエラーになってしまって書くことが出来ないので調べてみたら、大昔の某社の(現在のC++コンパイラからすれば方言かつ極端なサブセットの)書き方しか出来ないものだと知って呆然とした、みたいなことでもあるかもと思うのです。(ひとによっては、それでも充分に事足りる、ものである場合があるでしょうけれども。)
target_include_directories(${PROJECT_NAME} PRIVATE ${DBG_RSPF_MAIN_INC_C} ${GSG_BASE_DIR}/src/smc_gen/general ${GSG_BASE_DIR}/src/smc_gen/r_bsp ${GSG_BASE_DIR}/src/smc_gen/r_config ${GSG_BASE_DIR}/src/smc_gen/r_pincfg ${GSG_BASE_DIR}/src)
target_compile_definitions(${PROJECT_NAME} PRIVATE TB_RX65N=1 DEF_WITHOUT_VAL DEF_NOT_NUMBER=ABCXYZ CPPAPP=${CPPAPP_DEF})