こんにちは。NoMaYです。ルネサスさんからRenesas Extensions for Visual Studio Code(テクニカルプレビューバージョン)が出ていましたので触ってみることにしました。Renesas Extensions for Visual Studio Code(テクニカルプレビューバージョン) 製品ページwww.renesas.com/jp/ja/software-tool/renesas_extension_of_vscodeRenesas VS Code Extension Helptool-support.renesas.com/e2studio/vscode/docs/debug/index.html[関連スレッド]最近Atom IDEとかVisual Studio Codeとか新しい開発環境が出て来てますね(Renesas CSplusと連携させる方法を探したいですね)community-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/tools/f/forum21/4553/atom-ide-visual-studio-code-renesas-csplusVisual Studio 2022 Community EditionでRX MCUやRL78 MCUのSoftware Developmentが出来るか試してみようと思いますcommunity-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/tools/f/forum21/7703/visual-studio-2022-community-edition-rx-mcu-rl78-mcu-software-developmente2 studioでCMakeでビルドする、というアプリケーションノートがあるのですがスマートコンフィグレータは使えるのでしょうか?community-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/tools/f/forum21/7713/e2-studio-cmake
こんにちは。NoMaYです。私が良く見るニュースサイトで、AIコーディング副操縦士たるGitHub Copilot + VSCode + Pythonの記事が目に留まりました。なんか凄そうです。(C++言語はサポートされているようですが、C言語はサポートされていないようです。 そんなことでは無くて、CopilotからのC++言語での提案に比べるとCopilotからのC言語での提案はちょっと劣りますよ…
冒頭の関連スレッドのひとつで使っていたサンプルを流用しようとするのは中断して、エクステンションが生成したCMake関連のファイルがRXv1向けのものでしたので、RX130の以下のプロジェクトを試すことへ、一旦、方向転換します。・ RXスマートコンフィグレータを使用しない設定でe2 studioでプロジェクト生成したもの・ RXスマートコンフィグレータを使用したTB-RX130のオフィシャルLED点滅サンプルプログラム以下、まずは、取り敢えずe2 studio 2023-01+CC-RX V3.05でビルドしたプロジェクトファイル一式を添付しておきます。issue_RenesasVSCodeExtension_20230306.zip ← VSCodeとはまだ関係無いものです以下、e2 studioでビルドした時のe2 studioの画面コピーです。(VSCodeとはまだ関係無いです。)