こんにちは。NoMaYです。ルネサスさんからRenesas Extensions for Visual Studio Code(テクニカルプレビューバージョン)が出ていましたので触ってみることにしました。Renesas Extensions for Visual Studio Code(テクニカルプレビューバージョン) 製品ページwww.renesas.com/jp/ja/software-tool/renesas_extension_of_vscodeRenesas VS Code Extension Helptool-support.renesas.com/e2studio/vscode/docs/debug/index.html[関連スレッド]最近Atom IDEとかVisual Studio Codeとか新しい開発環境が出て来てますね(Renesas CSplusと連携させる方法を探したいですね)community-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/tools/f/forum21/4553/atom-ide-visual-studio-code-renesas-csplusVisual Studio 2022 Community EditionでRX MCUやRL78 MCUのSoftware Developmentが出来るか試してみようと思いますcommunity-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/tools/f/forum21/7703/visual-studio-2022-community-edition-rx-mcu-rl78-mcu-software-developmente2 studioでCMakeでビルドする、というアプリケーションノートがあるのですがスマートコンフィグレータは使えるのでしょうか?community-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/tools/f/forum21/7713/e2-studio-cmake
こんにちは。NoMaYです。私が良く見るニュースサイトで、AIコーディング副操縦士たるGitHub Copilot + VSCode + Pythonの記事が目に留まりました。なんか凄そうです。(C++言語はサポートされているようですが、C言語はサポートされていないようです。 そんなことでは無くて、CopilotからのC++言語での提案に比べるとCopilotからのC言語での提案はちょっと劣りますよ…
以下、次に、先日と同様に、Renesas VS Code Extension Helpのプロジェクト作成手順に従って、以下のそれぞれに対してプロジェクトを作成した後の、CMake関連のファイルが幾つか自動生成された直後のプロジェクトファイル一式を添付しておきます。・ RXスマートコンフィグレータを使用しない設定でe2 studioでプロジェクト生成したもの・ RXスマートコンフィグレータを使用したTB-RX130のオフィシャルLED点滅サンプルプログラムissue_RenesasVSCodeExtension_20230307.zip ← まだビルド出来ないものです
ヘッダファイルがたくさんあると -include オプションを書くのが面倒になりそうですが、target_include_directories() か include_directories( ) にヘッダファイルのフォルダを並べて書いておき、-output=obj=<OBJECT> <SOURCE> の辺りに <INCLUDES> も入れておけばCMakeがオプションを展開してくれるのだとつい最近気付きました。
GCCではないコンパイラではそのままだとオプションが -I になってしまうのですが、set(CMAKE_INCLUDE_FLAG_C "-include=")などで置き換えてやればパッチが当たっていないCMakeでもビルドを通すことができました。
ほや さん、こんにちは。NoMaYです。リプライありがとうございます。(すみません、冒頭の関連スレッドにて、その辺りは分かってはいるのですけれどもね。)