こんにちは。NoMaYです。ルネサスさんからRenesas Extensions for Visual Studio Code(テクニカルプレビューバージョン)が出ていましたので触ってみることにしました。Renesas Extensions for Visual Studio Code(テクニカルプレビューバージョン) 製品ページwww.renesas.com/jp/ja/software-tool/renesas_extension_of_vscodeRenesas VS Code Extension Helptool-support.renesas.com/e2studio/vscode/docs/debug/index.html[関連スレッド]最近Atom IDEとかVisual Studio Codeとか新しい開発環境が出て来てますね(Renesas CSplusと連携させる方法を探したいですね)community-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/tools/f/forum21/4553/atom-ide-visual-studio-code-renesas-csplusVisual Studio 2022 Community EditionでRX MCUやRL78 MCUのSoftware Developmentが出来るか試してみようと思いますcommunity-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/tools/f/forum21/7703/visual-studio-2022-community-edition-rx-mcu-rl78-mcu-software-developmente2 studioでCMakeでビルドする、というアプリケーションノートがあるのですがスマートコンフィグレータは使えるのでしょうか?community-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/tools/f/forum21/7713/e2-studio-cmake
こんにちは。NoMaYです。私が良く見るニュースサイトで、AIコーディング副操縦士たるGitHub Copilot + VSCode + Pythonの記事が目に留まりました。なんか凄そうです。(C++言語はサポートされているようですが、C言語はサポートされていないようです。 そんなことでは無くて、CopilotからのC++言語での提案に比べるとCopilotからのC言語での提案はちょっと劣りますよ…
メモです。How can I detect clangd in the preprocessor?clangd.llvm.org/faq#how-can-i-detect-clangd-in-the-preprocessor「clangd uses the clang parser, and defines preprocessor symbols like __clang__. Code that detects compilers will detect it as clang, which is usually good. If a library can’t be parsed by clang, it generally can’t be parsed by clangd either.Clangd does not define any extra symbols allowing you to detect it specifically. But you must write #ifdef _CLANGD, you can configure this:
CompileFlags: Add: [-D_CLANGD=1]
」[追記]source codegithub.com/llvm/llvm-project/tree/main/clang-tools-extra/clangd[追記]issuesgithub.com/clangd/clangd/issues[追記]Forumdiscourse.llvm.org/c/clang/clangd/34