こんにちは。NoMaYです。ルネサスさんからRenesas Extensions for Visual Studio Code(テクニカルプレビューバージョン)が出ていましたので触ってみることにしました。Renesas Extensions for Visual Studio Code(テクニカルプレビューバージョン) 製品ページwww.renesas.com/jp/ja/software-tool/renesas_extension_of_vscodeRenesas VS Code Extension Helptool-support.renesas.com/e2studio/vscode/docs/debug/index.html[関連スレッド]最近Atom IDEとかVisual Studio Codeとか新しい開発環境が出て来てますね(Renesas CSplusと連携させる方法を探したいですね)community-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/tools/f/forum21/4553/atom-ide-visual-studio-code-renesas-csplusVisual Studio 2022 Community EditionでRX MCUやRL78 MCUのSoftware Developmentが出来るか試してみようと思いますcommunity-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/tools/f/forum21/7703/visual-studio-2022-community-edition-rx-mcu-rl78-mcu-software-developmente2 studioでCMakeでビルドする、というアプリケーションノートがあるのですがスマートコンフィグレータは使えるのでしょうか?community-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/tools/f/forum21/7713/e2-studio-cmake
こんにちは。NoMaYです。私が良く見るニュースサイトで、AIコーディング副操縦士たるGitHub Copilot + VSCode + Pythonの記事が目に留まりました。なんか凄そうです。(C++言語はサポートされているようですが、C言語はサポートされていないようです。 そんなことでは無くて、CopilotからのC++言語での提案に比べるとCopilotからのC言語での提案はちょっと劣りますよ…
こんにちは。NoMaYです。ちょっと思ったのですけれども、将来、ルネサスマイコン向けのコードを書こうとしていても、AIコーディング副操縦士さんのGitHub Copilotさんからは、バンバンとSTM32向けのコードが提案されてきたりするのかなぁ、、、[追記]そういえば、今話題のChatGPTで、お勧めのマイコンは何ですか?とか質問出来るのかな?どんな返事が返ってくるのかな?
NoMaYさん
シェルティです、こんにちは。
CMake対応についてコンパイラチームが正式に進めています。本家へのプルリクエストを視野に入れています。一旦コンパイラチームが考える仕様で*.cmakeファイルやCMake本家コードへのパッチが出来上がった段階です。
コンパイラチームはNoMaYさんの書き込みを認識しており、NoMaYさんが現状認識している課題は解消できるものがある、とコメントをいただいていますが、具体的にどのような課題が解消できて、あるいはできないのかまで踏み込んでの議論が未だ出来ていません。
シェルティがNoMaYさんの書き込みから課題をサルベージしてリストアップし、コンパイラチームと議論してみようかなと考えています。いずれにしても何かしら進捗させたいと考えています。
引き続き情報共有させてください。
ちなみに、ChatGPTは便利ですね。思わず月額課金20ドルを支払って有料会員になってしまいました。私の手元ではGitLabのCI/CDを制御するpythonスクリプトとかをChatGPTに生成してもらっており、実業務レベルで大変捗っています。ということで、「ChatGPT的おすすめマイコンは?」と聞いてみました。STとNXPがお好みだそうです。
ルネサスの中の人としてファイティングポーズとっておきました。
#ChatGPT先生のルネサス解説が途中で終わっちゃってますね
以上です