こんにちは、Amramです。
Pythonコンソールで、下記のコマンドの実行がOKです。
debugger.Connect()
debugger.Download.LoadModule(r"F:/日本語のフォルダ名/cp43.lmf")
但し、上記のコマンドを含むPythonのスクリプトファイルから実行すると、下記のエラーが出ました。
E1710000 CS+用Python関数の実行で例外が発生しました。[直接原因] ファイルのオープンに失敗しました。(E1249153)
どのように対応すればいいでしょうか。
Amramこんにちは。NoMaYです。出来れば(というか、ぜひ、どうにかして)相対パスで記述したい思惑があれば、以下のようにしてカレントディレクトリを表示させてみて下さい。(1) PythonのAPIで、カレントディレクトリのパスを取得する(すみません、私はAPIを暗記していませんので、Pythonのサイトで検索してみて下さい)(2) 取得したパスをPrint文で表示させてみる(3) もしも、表示させてみたカレントディレクトリが期待通りであれば、その旨を知らせて下さい
ご回答ありがとうございました。
ソースファイルのパスをPrintして、日本語のフォルダ名の部分は文字化けになって、認識できないパスとなってしまいました。
スクリプトファイルの先頭について