Renesas Flash ProgrammerV3.03.01を使ってCK-RX65Nへ接続しようとしているのですが、
エラー(E3000205): ツールのファームウェア更新に失敗しました。操作は失敗しました。
というエラーが出て接続できません。
実際に行った手順としては、以下になります。
手順が間違っているなどありましたらご教授いただければ幸いです。
haさん、こんにちは。NoMaYと申します。ツールのファームウェアのバージョンアップに失敗した、というような場合のセオリーみたいな考え方として、パソコン側のツールのソフトウェアのバージョンを最新版にして試されてみてはどうでしょうか?(今はRFP V3.11.01のようです。)Renesas Flash Programmer (Programming GUI)www.renesas.com/jp/ja/software-tool/renesas-flash-programmer-programming-gui
NoMaY様
こんにちは。haです。
アドバイスいただいた通り、3.11.01をインストールしたところ無事に接続できました。
ご回答いただき深く感謝申し上げます。ありがとうございました。