Renesas Flash Programmerのメモリを読み出す機能について

キキです。

質問があるのでこちらに投稿させていただきます。

何卒よろしくお願いいたします。

Renesas Flash Programmerのメモリを読み出す機能について

こちらはコマンドでメモリを読み出し、読み出した内容を、ファイルに出力することは可能なのでしょうか。

Parents
  • キキさん、こんにちは。NoMaYと申します。

    マイコンによって出来る/出来ないが異なります。(記憶では、出来ないようにガードされているものの方が多かったように思います。) 今回の件のマイコンは何でしょうか?

  • NoMaYさんご返信ありがとうございます。

    今回利用しているマイコンはR7F701684になります。

    マイコン自体は読み出しができるマイコンとなっております。

    RFPを利用して手動で読み出し、ファイルへ保存はできております。

    今回実現したい内容としましては、コマンドラインを用いて、ファイル保存を行いたいです。

  • キキさん、こんにちは。NoMaYです。

    そういうことだったのですね。出来ます。以下の2通りのやり方があります。詳細はRFPをインストールしたフォルダの下のDocフォルダのpdfファイル(以下の1の場合)もしくはmdファイル(以下の2の場合)を見てみて下さい。

    (1) RFPプロジェクトファイルを用いたRFPV3.exe/RFPV3.Console.exeによる簡易コマンドライン操作 (作成済みのプロジェクトファイルが必要)

    (2) プロジェクトファイルが不要なrfp-cli.exeによるコマンドライン操作

  • こんにちはNoMaYさんご返信ありがとうございます。

    無事意図通りにメモリを読み出すことができました。

    ありがとうございます。

    助かりました。

Reply
  • こんにちはNoMaYさんご返信ありがとうございます。

    無事意図通りにメモリを読み出すことができました。

    ありがとうございます。

    助かりました。

Children
No Data