Synergy のブートローダー サンプル コードをエラーなしで実行するにはどうすればよいですか?

UARTを使用してブートローダプログラムを作成したいのですが、次のような問題があります

シナジーのサンプルコードブ​​ートローダーをエラーなしで実行するにはどうすればよいですか?

このサンプル コード例を次のリンクからダウンロードしましたが、ビルド時にエラーが発生します。
www.renesas.com/.../software-flashloader
www.renesas.com/.../software-flashloader ビルドエラーなしでコードを実行し、最初から最後までサンプルコードを正常にビルドする方法を教えてください... 他のプロセスを実行するかどうかも指示します... 私はソフトウェアを使用しています: SSP1.4.0 E2スタジオ6.2.0