こんにちは。NoMaYです。ライセンスはMIT Licenseでした。TLSとしてmbed TLSが使用されていました。サポートされているボードの写真を見ていたら、どれにも有線LANコネクタが無いことに気付きました。時代の流れでしょうか、、、Getting Started with Amazon FreeRTOSaws.amazon.com/freertos/getting-started/Amazon FreeRTOSaws.amazon.com/freertos/Amazon FreeRTOS ソースコードgithub.com/aws/amazon-freertos[関連リンク]FreeRTOS - freertos.orgwww.freertos.org/FreeRTOS - sourceforge.netsourceforge.net/projects/freertos/files/FreeRTOS kernel自体はCC-RXにも対応github.com/aws/amazon-freertos/tree/master/lib/FreeRTOS/portable/RenesasAmazon FreeRTOSはTLSにmbed TLSを使用github.com/aws/amazon-freertos/tree/master/lib/third_party/mbedtls[ニュース]組み込み業界に大インパクト「Amazon FreeRTOS」の衝撃 - 大原雄介,MONOistmonoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1712/28/news011.htmlアマゾン「AWS IoT」は何が衝撃的なのか - 大原雄介,MONOistmonoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1510/21/news026.html(2018/01/01 : 記事を選び直しました。)[追記]もしかしたら、オープンソースライセンスのドライバライブラリが用意されていないから、ルネサスさんはアマゾンさんに相手にして貰えないのかも、、、ちなみに、FreeRTOS kernel自体のライセンスがV10からModified GPLからMIT Licenseに変わったようです。
こんにちは。NoMaYです。Amazon FreeRTOSのDemoプロジェクトで、無理矢理作ってみたとは言え、それなりにCC-RXでコンパイルが進むようになったe2 studio v6とCS+ for CCのプロジェクトを以下のzipファイルに固めてみました。なお、以下のzipファイルでは、以前の投稿のaws_demos_renesas_rx_mcu_experiment_20171218.zipで発生していたメイク機能が誤動作して毎回全ビルドになってしまうトラブルを解決したe2 studio v6のプロジェクトに修正して、その時の「他から持って来たソース」と一緒に固めています。(また、その時から追加のソースは無いです。)aws_demos_renesas_rx_mcu_experiment_20171224.zipCS+のプロジェクトファイルは以下のフォルダに置きました。なお、先ほどの以前の投稿のaws_demos_renesas_rx_mcu_experiment_20171218.zipと同じく、このzipファイルでもFITやコード生成機能で生成されたソースを削除してフォルダのみ残しました。その為、CS+のプロジェクトでは、それらのフォルダのソースについては以下のようにビルドから除外しました。(e2 studioではソースが無ければ単に無いというだけですが、CS+ではソースが無いとエラーが発生するので以下のようにしました。)手元でビルドした時のビルドログは以下の通りです。(上に添付したzipファイルのプロジェクトではCC-RX V2.07を使う設定になっていますが、当方特有の事情でCC-RX V2.03でビルドした時のものです。ちょっと紛らわしいですが、この時にはFITやコード生成機能で生成されたソースともどもビルドしていました。)aws_demos_renesas_rx_mcu_experiment_csp_build_log_20171224.zipaws_demos_renesas_rx_mcu_experiment_e2studio6_build_log_20171224.zip