こんにちは。NoMaYです。ライセンスはMIT Licenseでした。TLSとしてmbed TLSが使用されていました。サポートされているボードの写真を見ていたら、どれにも有線LANコネクタが無いことに気付きました。時代の流れでしょうか、、、Getting Started with Amazon FreeRTOSaws.amazon.com/freertos/getting-started/Amazon FreeRTOSaws.amazon.com/freertos/Amazon FreeRTOS ソースコードgithub.com/aws/amazon-freertos[関連リンク]FreeRTOS - freertos.orgwww.freertos.org/FreeRTOS - sourceforge.netsourceforge.net/projects/freertos/files/FreeRTOS kernel自体はCC-RXにも対応github.com/aws/amazon-freertos/tree/master/lib/FreeRTOS/portable/RenesasAmazon FreeRTOSはTLSにmbed TLSを使用github.com/aws/amazon-freertos/tree/master/lib/third_party/mbedtls[ニュース]組み込み業界に大インパクト「Amazon FreeRTOS」の衝撃 - 大原雄介,MONOistmonoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1712/28/news011.htmlアマゾン「AWS IoT」は何が衝撃的なのか - 大原雄介,MONOistmonoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1510/21/news026.html(2018/01/01 : 記事を選び直しました。)[追記]もしかしたら、オープンソースライセンスのドライバライブラリが用意されていないから、ルネサスさんはアマゾンさんに相手にして貰えないのかも、、、ちなみに、FreeRTOS kernel自体のライセンスがV10からModified GPLからMIT Licenseに変わったようです。
シェルティさん、こんにちは。NoMaYです。今の作業で以下を追加しようと思います。(今夜半ぐらい)・BSP_CFG_HEAP_BYTESを0に出来そうなのでr_bsp_config.hで0にしてみる (a) Amazon FreeRTOS側ではmalloc()やcalloc()を実質的に使っていなかったことが分かった (a') また特に意味無くリンクされていた部分があったが取り除く方法も分かった (b) FITモジュール+CC-RXではlowsrc.cの_INIT_IOLIB()内のfreopen()のせいでmalloc()がリンクされるが多分CC-RXのライブラリソースでfreopen()と何かmalloc()を使用する関数が同一のソースに記述されているせいでfreopen()を使うと一緒にmalloc()までもがリンクされ(そしてsbrk()もリンクされ)ただけで_INIT_IOLIB()内のfreopen()自体はmalloc()は呼んでいない(malloc()が呼ばれればsbrk()も呼ばれる筈であるが呼ばれなかった) (c) Amazon FreeRTOSデモプログラム+CC-RXでは同様のカラクリ(だと思う)のせいで以下を使おうとするとmalloc()がリンクされ(そしてsbrk()もリンクされ)るがmalloc()は呼ばれないようだ(malloc()が呼ばれればsbrk()も呼ばれる筈であるが呼ばれなかった) sprintf() snprintf() vsnprintf() <-- これは確かめるのを略した sscanf()09foxさん、こんにちは。NoMaYです。先程のコミットで/.setting/を.gitignoreに追加されましたが、.settingフォルダはe2 studioのプロジェクト情報(.projectや.cprojectに保存されていない情報)も含まれていて、丸ごと除外するのは危ないと思います。シェルティさんと相談してみて頂けないでしょうか。